This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64GPEVM:询问 GPEVM 上的 RTM 版本应用计划

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236231/tmds64gpevm-inquire-about-rtm-version-application-plan-on-gpevm

器件型号:TMDS64GPEVM
主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM

您好 TI

查看 TMDS64GPEVM 的 BOM、我可以看到 AM64的预发布修订部分(XAM6442BSFGHAALV )、客户询问我具有 RTM 版本(量产)的 EVM 何时发货。

您能否查看 EVM 何时会有 RTM 版本? 我建议他们根据预览样片使用 EVM 继续进行设计评估、然后在几个月前完成电路设计之前、开始使用 RTM 版本执行定制板级评估。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    感谢您的查询。

    请提供一些其他详细信息。

    客户是否希望订购新的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM

    请注意、TMDS64EVM 是 TMS64GPEVM 的最新版本。 TMDS64EVM 包含可为安全应用定制密钥和加密的高安全性-现场安全(HS-FS)器件。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="477602" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236231/tmds64gpevm-inquire-about-rtm-version-application-plan-on-gpevm 能否检查 EVM 什么时候有 RTM 版本?

    这很难确认。 这将取决于 EVM 的库存情况。 当 EVM 的当前库存耗尽时、下一批产品很可能基于器件的 RTM 版本、但客户无法专门订购具有 RTM 器件的 EVM、因为 EVM 的可订购器件编号是相同的。  

    与我对您发布在 SK EVM 上的内容的响应类似

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236226/sk-am64b-silicon-revision-on-sk-am64b

    此致

    穆库尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    是的、他们将购买带有 RTM 版芯片的新 EVM、而不是预览样片。 我建议他们购买最新版本,然后再购买更多与 RTM versioin 如果需要.

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    谢谢你。  

    我假设客户知道、如果他们订购 EVM、他们会收到以下产品。

    https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM

    TMDS64EVM 是 TMS64GPEVM 的最新版本。 TMDS64EVM 包含可为安全应用定制密钥和加密的高安全性-现场安全(HS-FS)器件。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:  

    是的、他们希望评估基于 RTM 的 EVM、以避免 MP 启动的重复评估过程。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨