您好!
我正在尝试在 IDK 板上运行 EIP 演示代码、但它无法按预期与 Molex EIP 工具通信(如建议)。
PFA。
版本:
AM4376:PRU-ICSS-ETHERNETIP_Adapter_01.00.03.04补丁对 SDK 版本的适用性
将 Wireshark 日志扩展更改为 .pcapng
e2e.ti.com/.../Wireshark-Molex_5F00_Idk_5F00_port1.txt
此致、
弗伦德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试在 IDK 板上运行 EIP 演示代码、但它无法按预期与 Molex EIP 工具通信(如建议)。
PFA。
版本:
AM4376:PRU-ICSS-ETHERNETIP_Adapter_01.00.03.04补丁对 SDK 版本的适用性
将 Wireshark 日志扩展更改为 .pcapng
e2e.ti.com/.../Wireshark-Molex_5F00_Idk_5F00_port1.txt
此致、
弗伦德
您好!
SDK RTOS 版本
处理器_SDK_RTOS_AM437X_6_03_00_106
PDK 版本
PDK_AM437X_1_0_17
NDK 版本
NDK_3_61_01_01
您是否对 EthernetIP 示例进行了任何更改?
无需对 EIP 示例进行单次更改。 (版本 PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter_01.00.03.04)
Ping 无法正常工作。
与 AM437X_app.cfg 中一样(在 EtherNetIP_ADAPTER_AM437x_ARM 工程中提供)文件 ICMP 模块未启用。
此致、
弗伦德
您好
您能否使用正确的版本进行检查?
此致
达瓦尔
我可以检查这不是一个问题。
但我已经使用 processor_SDK_RTOS_AM437X_6_03_00_106开发了整个(开关和双核 Mac)应用。
然后、在将 EIP 适配器移植到我最新的 SDK 的同时、将再次产生问题。
最新 SDK 的问题是我无法接收带有 EIP 适配器示例的帧。 RX 中断未工作。 如果以某种方式解决这个问题、我将会提供很大的帮助。
此致、
Vrund
我可以检查这不是一个问题。
但我已经使用 processor_SDK_RTOS_AM437X_6_03_00_106开发了整个(开关和双核 Mac)应用。
然后、在将 EIP 适配器移植到我最新的 SDK 的同时、将再次产生问题。
最新 SDK 的问题是我无法接收带有 EIP 适配器示例的帧。 RX 中断未工作。 如果以某种方式解决这个问题、我将会提供很大的帮助。
此致、
Vrund
在 Profinet 上也观察到一个类似的问题、但使用的是旧版本。
相对较低的偏移电压。
如果已知 PROFINET 解决方案、则也可用于 EIP 适配器。
您好!
找到一条链接、指出可以通过正确加载 PRU 固件来解决问题。
我已经尝试过各种方法来加载 PRU 固件、但无法正常工作。
能否为其提供一些指导?
此致、
弗伦德