This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:看门狗复位失败和内核崩溃

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233284/am5748-watchdog-reset-failed-and-kernel-crash

器件型号:AM5748

大家好!

我们使用 AM5748处理器时在 ARM 上运行 Linux、在 DSP 上运行 TI-SYS-BIOS、我们使用 PSDK 软件进行开发。

我们已在 Linux 中配置了看门狗、工作正常、但有时我们会观察到看门狗没有重新触发复位、AM5748挂起时间超过2小时、但没有复位、只有下电上电可以使系统进入工作状态、 在我们的应用程序中,我们正在启动重新启动,然后在所有文件系统卸载正常,但观察下面的内核崩溃和看门狗重置失败。 我们不知道这种情况为什么会发生、请为此提供一些指针。

五月28 00:56:03 [0;32m OK [0m] unmounted /run/docker/netns/default.
五月28 00:56:03 [0;32m OK [0m] unmounted /run/media/mmcblk2p1.
五月28 00:56:03 [[0;32m OK [0m] 到达目标卸载所有文件系统。
五月28 00:56:03 [[0;32m OK [0m] Stopped target Local File Systems (Prer).
5月28日00:56:03 [[0;32m OK [0m] Stopped Create Static Device Nodes in /dev/
5月28日00:56:03 [{0}32m OK [0M] 已停止创建系统用户。
5月28日00:56:03 [0;32m OK [0m] 已停止重新挂载根文件系统和内核文件系统。
5月28日00:56:03 [[0;32m OK [0m] 达到目标关断。
5月28日00:56:03 [474291.533114]系统关闭:29条输出线路因频率限制而被抑制
五月28 00:56:04 [474291.583073] systemd-shutdown[1]:将 SIGTERM 发送到其余进程...
五月28 00:56:04 [474291.598475] systemd-journald[124]:从 PID 1收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。
五月28 00:56:04 [474291.667631] systemd-shutdown[1]:将 SIGKILL 发送到其余进程...
5月28日00:56:04 [474291.681700] systemd-shutdown [1]:硬件看门狗"OMAP Watchdog",版本0
五月28 00:56:04 [474291.694840] systemd-shutdown[1]:卸载文件系统。
May 28 00:56:04 [474291.701041] systemd-shutdown [1]:重新安装"/tmp"只读,选项为"sizes=1048576k"。
五月28 00:56:04 [474291.717281] systemd-shutdown[1]:卸载/tmp。
五月28 00:56:04 [474291.780398] systemd-shutdown[1]:重新安装"/"只读,选项为"data=orded"。
5月28 00:56:04 [474291.821169] EXT4-FS (mmcblk2p2):重新安装。 opts:数据=有序
五月28 00:56:04 [474291.872488] systemd-shutdown[1]:重新安装"/"只读,选项为"data=orded"。
5月28 00:56:04 [474291.880682] EXT4-FS (mmcblk2p2):重新安装。 opts:数据=有序
五月28 00:56:04 [474291.886739] systemd-shutdown [1]:重新安装"/"只读,选项为"data=orded"。
5月28 00:56:04 [474291.894881] EXT4-FS (mmcblk2p2):重新安装。 opts:数据=有序
五月28 00:56:04 [474291.900971] systemd-shutdown[1]:所有文件系统均已卸载。
五月28 00:56:04 [474291.942942]无法处理虚拟地址0000002a 处的内核 NULL 指针解除引用
5月28 00:56:04 [474291.951188] PgD = ece9afc0
5月28 00:56:04 [474291.953992][0000002a]* PgD=add1c003、* PMD=00000000
5月28日00:56:04 [474291.959006]内部错误:Oops:206[#1]抢占 SMP ARM
5月28日00:56:04 [474291.964601]模块链接如下:rpmsg_proto ti_prueth pruus_rproc pruss_intc pruss_soc_bus omap_remoteproc remoteproc XT_conntrack IPT_masquerade nf_nat_
五月28 00:56:04 [474292.006020] CPU: 0 PID: 1 Comm : systemd-shutdow not damised 4.14.40-g4796173fc5 #4
5月28日00:56:04 [474292.013709]硬件名称:通用 DRA74X (平展设备树)
5月28日00:56:04 [474292.019914]任务:ee880000 task.stack:ee87e000
5月28 00:56:04 [474292.024557] PC 位于 kobject_get+0x18/0x70
5月28 00:56:04 [474292.028763] LR 处于 DEVICE_SHUTDOWN+0xac/0x218
May 2800:56:04 [474292.033399] PC :[ ]   lr :[ ]   PSR:200b0013
五月28 00:56:04 [474292.039779] sp : ee87fe00 ip : ee87fe20 fp: ee87fe1c
May 28 00:56:04 [474292.045111] R10:edc1000c R9 :c0b5b7d4 R8:c0e3e020
五月28 00:56:04 [474292.050444] r7:edc1b434 r6:c0e7ab64 R5:edc10000 r4: 0000000a
五月28 00:56:04 [474292.057084] r3:c0e2c81c r2:000004f3 r1:00000000 r0:0000000a
五月28 00:56:04 [474292.063727]标志: nzCv IRQ 上 FIQ 上 模式 SVC_32 ISA ARM 段用户
五月28 00:56:04 [474292.070978]控件:30c5387d 表:ace9afc0 DAC:fffffffd
五月28 00:56:04 [474292.076834] Process systemd-shutdow (pid:1、stack limit = 0xee87e210)
5月28 00:56:04 [474292.083475]堆栈:(0xee87fe00至0xee880000)
5月28 00:56:04 [474292.087939] fe00:ee3f0078 ee3f0078 edc1b400 00000002 ee87fe54 ee87fe20 c0627224 c0816904
May 28 00:56:04 [474292.096238] fe20:ee87fe54 c0b5b7c4 c0249ebc 00000000 01234567 c0e162c8 64874200 fee1dead
五月28 00:56:04 [474292.104538] fe40:ee87e000 00000000 ee87fe64 ee87fe58 c024af60 c0627184 ee87fe7c ee87fe68
五月28 00:56:04 [474292.112838] fe60:c024b040 c024af30 00000000 01234567 ee87ffa4 ee87fe80 c024b300 c024b038
May 28 00:56:04 [474292.121138] fe80: 00000024 00000002 beac72dc 00000005 ee87fecc ee87flu0 c033bffc c037db3c
五月28 00:56:04 [474292.129437] FE0:00000000 00000000 edb19d80 edb19d80 00000024 ee87fee0 ee87ff60 00000000
五月28 00:56:04 [474292.137736] fec0:ee87ff54 ee87fed0 c033c15c c032a970 ee87fedc ee87fee0 00000a0f 00000000
5月28 00:56:04 [474292.146037] fee0:00000001 00000000 00000024 ee87fef8 00000005 ee87ff00 beac72a0 00000004
5月28 00:56:04 [474292.154337] ff00:beac7f70 00000010 beac72b4 00000005 beac736c 0000000a b6f3e628 000001
五月28 00:56:04 [474292.162636] ff20:fff000 c0207e64 ee87ff4c ee87ff38 ee87ff54 ee87ff40 edb19d80 edb19d80
May 28 00:56:04 [474292.170935] ff40:00000000 00000000 ee87ff94 ee87ff58 c033c1d8 c033c0dc 00000000 00020000
五月28 00:56:04 [474292.179235] ff60:00000000 00000000 ee87ff94 00000000 beac736c b6fa4290 00000092 c0207e64
五月28 00:56:04 [474292.187535] ff80:ee87e000 00000000 00000000 00000000 00000058 c0207e64 00000000 ee87ffa8
五月28 00:56:04 [474292.195834] ffa0:c0207c80 c024b20c 00000000 fee1dead 28121969 01234567 64874200
五月28 00:56:04 [474292.204134] ffc0:00000000 00000000 00000058 fff000 beac7e74 004e6428 00000000
五月28 00:56:04 [474292.212433] ffe0: 00000058 beac7bac b6d76ad5 b6cfe7e6 600b0030 fee1dead ffffffff ffffffffffff
5月28 00:56:04 [474292.220729]反向跟踪:  
5月28日00:56:04 [474292.223282][ ](kobject_get)来自[ ](DEVICE_SHUTDOWN+0xac/0x218)
5月28日00:56:04 [474292.231230] R4:00000002
五月二十八日00:56:04 [474292.233866][ ](device_shutdown)从[ ](kernel_Restart_Prepare+0x3c/0x40)
五月28 00:56:04 [474292.242692] R10:00000000 R9:ee87e000 R8:fee1dead r7:64874200 R6:c0e162c8 R5:01234567
5月28日00:56:04 [474292.250639] R4:00000000
5月28日00:56:04 [474292.253273][ ](kernel_reset_preparate)从[ ](kernel_restart + 0x14/0x58)
五月二十八日00:56:04 [474292.262011][ ](kernel_restart)从[ ](sys_reboot+0x100/0x1dc)
5月28 00:56:04 [474292.269873] R5:01234567 R4:00000000
五月二十八日00:56:04 [474292.273555][ ](sys_reboot),从[ ](RET_FAST_SYSCAL+0x0/0x4c)
MAY 28 00:56:04 [474292.281332] R8:c0207e64 r7:00000058 R6:00000000 R5:00000000 R4:00000000
五月28 00:56:04 [474292.288149]代码:e24cb004 e24dd00c e2504000 0a000009 (e5d43020)  
May 28 00:56:04 [474292.294404]--[结束迹线17898ac926dc02c8 ]--
五月28 00:56:04 [474292.299162]注:systemd-shutdow[1]因 preempt_count 1而退出
5月28日00:56:04 [474292.308334]系统关闭:7条输出线路因限制而被抑制
五月28 00:56:04 [474292.315407]内核严重错误-未同步:试图杀死 init! exitcode=0x0000000b
5月28日00:56:04 [474292.315407]  
五月28 00:56:04 [474292.324770]--[结束内核紧急-未同步:试图杀死 init! exitcode=0x0000000b
5月28日00:56:04 [474292.324770]  

此致、

S·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Snehal:

    您能否确认您的 Linus 和 TI RTOS 版本?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我们使用的是 PSDK  05.00.00.15和 Linux 内核版本4.14.40。

    Regrards、

    斯内哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    这可能与 AM574x i862的以下勘误表有关。  

    是否可以在您的系统中采用权变措施?

    -Josue