https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236110/tda4vm-efuse-state
器件型号:TDA4VM您好、
我们在生产线上通过 SD 卡(MMC1接口)引导模式将密钥烧录到 HS tda4vm、 流程 图如下所示、

成功记录


我从 工厂获得了一个样片、似乎 电子保险丝出现故障、
- 功耗:200mA@12V
- 所有 PMIC 输出值均正确(1212+1111)
- 重试写入电子保险丝时、GPIO9和 Vpp 为低电平。
- MMC1_CLK 和日期线始终保持高电平
- 并且没有为这个样本记录日志文件。
您可以帮助回答、
- 如何确认电子保险丝状态、通过还是失败?
- 由于 VPP 低电平,我试图从1V8-LDO3将 VPP 拉高并 重新写入。 如果我这样做、它会损坏吗?
- 如果从 UART 打印出电子保险丝失败、是否可以再次写入电子保险丝?
谢谢。