您好!
如何在没有 IBL 的 TI-C6657-EVM 上运行直接 NAN-BOOT 示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何在没有 IBL 的 TI-C6657-EVM 上运行直接 NAN-BOOT 示例?
如何在没有 IBL 的 TI-C6657-EVM 上运行直接 NAN-BOOT 示例?
================================
先决条件
============================
步骤:--重新编译 NAND 引导示例
============================
步骤1 :
打开命令提示符
转至路径"C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages"
运行"pdksetupenv.bat"

在"setup.bat"文件中设置 C6000编译器路径、并复制到 src 文件夹、然后从 Windows 命令行运行"setup.bat"文件。
设置 c6000_folder=C:/ti/c6000_7.4.24
设置 pdk_packages/C:/ti/pdk_c665x_2_0_16/packages
设置路径=%C6000_FOLDER%\bin;%PATH%
步骤2:将目录更改为 src 并构建应用程序二进制文件:
步骤3 :将 simple.out 复制到 build 文件夹-"C:\Users\40901868\Downloads\C6657_directROM_Boot_Examples\C6657\nandboot\buile"
步骤4 :打开并将 nandboot.bat 文件中的 IBL_UTIL 路径设置为 Processor SDK 6.3 PDK 的 IBL utils 文件夹。
设置 IBL_UTIL=C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages/ti\boot\ibl\src\util
hex6x simple.rmd
%IBL_UTIL%\btoccs\b2ccs simple.btbl simple.btbl.ccs
swap16 -输入 simple.btbl.ccs -out simple_swap_16.ccs
复制 simple_swap_16.ccs simple_swap_16.dat
%IBL_UTIL%\btoccs\ccs2bin simple_swap_16.ccs simple_swap_16.bin
步骤5 :运行 nandboot.bat 文件以生成启动映像, simple_swap_16.dat
在下面的视频中、我们给出了1至5的步骤、
e2e.ti.com/.../6864.NAND_5F00_DIRECTBOOT.mp4
========================================
步骤6:-- 使用"NAND-Writer"实用程序将 NAND-boot 代码刷写到 NAND 闪存中。
========================================
e2e.ti.com/.../1323.NAND_5F00_DIRECT_5F00_BOOT2.mp4
验证:
===========
此致
尚卡里