请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXICE110 主题中讨论的其他器件: AMIC110
您好
我对 TMDXICE110有一些问题。
https://www.ti.com/tool/TMDXICE110
问题1: 我认为 AMIC110的 EMAC 只有1个端口具有引脚输出。
但 TMDXICE110似乎是引脚2端口。
这是否意味着未引脚输出端口 通过另一个信号器件进行 CAN 引脚输出?
问题2. 如果 AMIC110的无引脚输出端口可通过另一个外设进行引脚输出、
如果我将用作此连接、是否有适用于 EtherCAT 的 SDK?
谢谢。
柳