This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:关于 TMDXICE110的引脚

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237527/tmdxice110-about-the-pins-of-tmdxice110

器件型号:TMDXICE110
主题中讨论的其他器件: AMIC110

您好

我对 TMDXICE110有一些问题。

https://www.ti.com/tool/TMDXICE110

 

问题1: 我认为 AMIC110的 EMAC 只有1个端口具有引脚输出。

但 TMDXICE110似乎是引脚2端口。

这是否意味着未引脚输出端口 通过另一个信号器件进行 CAN 引脚输出?

 

问题2. 如果 AMIC110的无引脚输出端口可通过另一个外设进行引脚输出、

如果我将用作此连接、是否有适用于 EtherCAT 的 SDK?

谢谢。