This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:[SWEET500] TDA4VE-Q1:用于驱动 CAN 时钟的推荐频率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235878/tda4ve-q1-sweet500-tda4ve-q1-recommended-frequency-used-to-drive-the-can-clock

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

我们使用 CAN 收发器参考: TCAN1057AVDRBRQ1

驱动 CAN 时钟的推荐频率是多少?

TDA4VE / TDA4VL / TDA4VEN 参考振荡器的时钟频率如下:

HFOSC0:19.2MHz
HFOSC1:22.5792MHz
LFOSC:32.768kHz

为了达到  CAN 时钟、建议的 PLL 和分频器是什么?

谢谢、此致