This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:AM5729器件的 I2C3示例

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5729
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237492/am5729-i2c3-example-for-am5729-device

器件型号:AM5729

您好!

有没有在 AM5729上使用 I2C3的示例?  

我正在使用 TMSIDK572x 评估板、并需要在我的应用中使用 I2C3。 但原理图、用户指南和 I2C 驱动器均仅使用 I2C1和 I2C2。  I2C3有任何工作示例吗?

谢谢。

昏暗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimple、

    您使用的是 Linux 还是 RTOS?

    请指定哪个 SDK。

    此致、

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我使用的是处理器 SDK (TI RTOS)

    谢谢。

    昏暗