请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 大家好、
VOUT0在外部连接至 NVP6021、NVP6021引脚定义如下:

TDA4VM <==>NVP6021 H/W 连接如下:
VOUT0_DATA2~9连接到 NVP6021 Y0~7
VOUT0_DATA12~19连接至 NVP6021 C0~7

客户 选择 1920*1080p 25fps、NVP6021时间:


SDK:appti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11
并且客户在 SDK 中进行了以下更改:
app_init.c: appDssDefaultInit()
prm.timings.hFrontPorch = 0U;
prm.timings.hBackPorch = 0U;
prm.timings.hSyncLen = 720U;
prm.timings.vFrontPorch = 0U;
prm.timings.vBackPorch = 0U;
prm.timings.vSyncLen = 45U;
prm.timings.pixelClock = 74250000ULL;
app_init.c: appDctrlDefaultInit()
vpParams.dvoFormat = APP_DCTRL_DV_BT1120_EMBSYNC;
app_dss_defaults.c appDssDefaultInit()
else if(prm->display_type==APP_DSS_DEFAULT_DISPLAY_TYPE_DPI_HDMI)
{
appLogPrintf("DSS: Display type is HDMI !!!\n");
obj->nodeOverlayId = APP_DCTRL_NODE_OVERLAY2;
obj->nodeVpId = APP_DCTRL_NODE_VP2;
obj->nodeDpiId = APP_DCTRL_NODE_DPI_DPI0;
obj->overlayId = APP_DSS_OVERLAY_ID_2;
obj->vpId = APP_DSS_VP_ID_2;
//yaogang modify
//obj->videoIfWidth = APP_DCTRL_VIFW_24BIT;
obj->videoIfWidth = APP_DCTRL_VIFW_16BIT;
}
上述配置是否正常、或者是否需要进行任何修改? 您能帮助检查一下吗? 谢谢。
此致、
切里