This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:替换

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237699/tms320c6415-replace

器件型号:TMS320C6415

你好
我是位于韩国的 LIG Nex1公司的一名研究员。

目前、我们公司使用的是 TMS32C6415EGLZA5E0、我想使用 TMS320C6415 GLZA-5E0和 TMS320C6415EGLZA-5E0将其替换、但我想知道使用它时是否有任何问题。

如果一切顺利、无需重新设计电路、只需高阶即可。

如果需要考虑什么、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS32C6415EGLZA5E0是列出的唯一有效器件型号。 其他似乎不存在。 有不带"A"的版本、如 TMS32C6415EGLZ5E0。 所有有效器件型号均可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/TMS320C6415