This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:开关模式下、DRA829/J721E 本机驱动器的 QSGMII 限制。

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236922/processor-sdk-j721e-qsgmii-restriction-with-dra829-j721e-native-drive-in-switch-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

我正在阅读 TI J721e SDK 附带的文档。 此处显示的内容为 3.2.2.10.3.2.3.2.5节。 开关模式

报价:当配置为 QSGMII 模式时、上面列出的所有 SoC 都支持开关模式。

这是否意味着、为了在开关模式下使用本机驱动器、必须在 QSGMII 模式下连接所有9端口交换机以太网 PHY?

PS:来自文件.../ti-processor-sdk-linux-rt-j7-evm-08_06_01_02/docs/linux/funders_Components/kernel_Drivers/Network/CPSWng-Native -以太网.html#cpswng -本机-以太网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯,你好,我将把这个分配给软件应用专家来回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着必须以 QSGMII 模式连接所有9端口交换机以太网 PHY 才能在交换机模式下使用本机驱动程序?

    否、开关模式启用独立于 MAC 接口。
    您可以在本机驱动程序中启用开关模式、无论 PHY 接口如何。

    以上可能是文档问题、将会更正。

    此致、
    苏德黑尔