This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:将 DP83867与 EtherCAT 结合使用

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238373/sk-am64-using-dp83867-with-ethercat

器件型号:SK-AM64
主题中讨论的其他器件: DP83869

团队成员您好  

我的客户尝试在 AM64入门套件上实现工业通信。 他能够在 AM243-LP 和 AM64x EVM 上运行以太网和 EtherCAT、两者都配备了 DP83869。 他尝试将示例移植到配备了 DP83867的 SK-AM64。 遗憾的是、他无法与该 PHY 运行 EtherCAT 通信。  

需要进行哪些修改才能使 AM64x EVM 工业通信示例在 SK-AM64上运行?  

谢谢  

1月