This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:我能否使用以太网引导为 SK-AM64B 引导并运行 Keywriter (tiboot3.bin)。 SK-AM64B 无法从 UART 引导。

Guru**** 2560350 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238085/sk-am64b-can-i-booting-and-running-the-keywriter-tiboot3-bin-for-sk-am64b-using-ethernet-boot-sk-am64b-unable-to-boot-from-uart

器件型号:SK-AM64B

我使用 SK-AM64B 开发板、 我已经为 OTP Keywriter 构建 tiboot3.bin、但电路板不支持 UART 引导。 是否可以使用以太网引导?? 我尝试以太网引导并加载文件、但在第一行卡住。 我已附上屏幕截图。 我试过两次。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像 SK-AM64B 使用不同类型的 IO 扩展器 TCA9538PWR、OTP Keywriter 没有相应的驱动程序。 目前是否有可用的驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决(通过更改扩展器代码),现在已对按键进行编程。