This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMOMAPL138B-HIREL:串行 NOR 闪存和并行 NOR 闪存

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: SMOMAPL138B-HIREL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1234149/smomapl138b-hirel-serial-nor-flash-and-parallel-nor-flash

器件型号:SMOMAPL138B-HIREL
主题中讨论的其他器件: OMAPL138

您好、TI 团队

  我们正在使用"MT25QL128ABB1ESE-0AUT"  闪存- NOR 内存 IC 128Mbit SPI 133MHz 5ns 8-SO。 我们是否可以使用该闪存 IC 来引导  SMOMAPL138B-HIREL。 我们如何连接该 SMOMAPL138B-HIREL 的闪存 SPI 行。

以下原理图是并行 NOR 闪存连接至 SMOMAPL138B-HIREL、如果连接有误、请立即获取指南