This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:关于 DCC 中的原始图像是否正确显示

Guru**** 2682915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238357/tda4ve-q1-about-whether-the-raw-image-in-dcc-is-displayed-correctly

器件型号:TDA4VE-Q1

尊敬的 TI 专家:

  我们使用 CAC 在处理后获取原始图像、使用 DCC 打开原始图像是正常的。 然而,我们使用其他 View Raw 图像软件来查看原始图像,结果非常异常。 为什么会这样呢? 哪张图显示的结果正确?  图1是 DCC 显示的原始图像、图2是其他软件显示的原始图像。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整工具预览应正确。

    您还使用哪种原始查看器?
    您能否共享原始图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 Horizon 提供的软件来查看原始图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../cac_5F00_raw.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     另一个问题是、我们使用 DCC 来查看这个原始图像是正常的、但有一个绿圈可用于使用其他软件进行查看、而通过将这个原始图像输入 VISS 节点来生成的 YUV 也有一个绿圈。 这样做的原因是什么? DCC 能显示16位原始图像吗?   下面的图1是其他软件查看的原始视图、图2是相应的 YUV。 附件是原始的 RAW image.e2e.ti.com/.../origin-raw.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cac_raw.zip

    我在这个原始图像中没有看到任何错误。

    我们使用 Horizon 提供的软件来查看原始图像。

    我不知道这个查看器、但您使用上面的查看器的预览对于16位原始图像是错误的。
    请检查您的浏览器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    DCC 能否显示16位原始图像?  [/报价]

    您需要在"RAW PROPERTY"菜单中选择16位才能查看16位原始图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    origin raw.zip

    该原始图像似乎有问题。
    它是来自传感器的12位压扩原始图像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang:

     是的、传感器产生的是12位原始图像。 带有绿色圆圈的原始图像的查看器设置应该是正确的、因为与原始图像对应的 YUV 也有明显的绿色圆圈。   

     此外,绿色圆圈的位置原本是紫色圆圈。 使用 CAC 模块对其进行处理后、紫色圆圈变为绿色圆圈。 为什么会发生这种情况? CAC 的结果似乎值得怀疑。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,传感器产生了一个12位原始图像。

    对于12位原始图像、坏像素超过4095 (例如4099)。
    请检查传感器设置是否有任何问题。

    我不认为 CAC 有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然而,DCC View 正常的原始图像生成 YUV 也有一个清晰的绿色圆圈,如何解释这一点?

    此外、CAC 处理后、您是否有原始绘图和效果图? 如果有、请提供给我以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的意思。

    然而,DCC View 正常的原始图像生成 YUV 也有一个清晰的绿色圆圈,如何解释这一点?

    [/报价]

    什么是"正常原始图像生成 YUV"?
    我只看到上面的"origin raw.zip"带有绿色圆圈、其中像素值超过4095。
    我想这是异常的原始图像。

    我无法理解如何在"origin raw.zip"中获取此传感器原始图像。
    如果传感器采用12位输出格式、它不会提供超过4095的像素。
    如果传感器输出大于12位、则必须将 VISS 配置为接收大于12位的数据。