This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:用于 CUS 封装的最新 BSDL 模型

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238066/dm3730-latest-bsdl-model-for-cus-package

器件型号:DM3730

大家好、

我想问一下 BSDL 模型。

关于 CBC 封装、修订版 B 如下所示。
CUS 封装是否也有 Rev.B?
我只是想知道以下 Rev.A 是否是针对  CUS 封装的最新型号。


https://www.ti.com/product/DM3730#design-tools-simulation

此致、
矢田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Yaita

    感谢您的查询。

    TI.com 上提供的文件是最新版本。

    请告知我提出此问题的原因或用例是否正确?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa-San:

    感谢您的回复!
    我的客户使用 DM3730 (CUS 封装)发布了他们的产品、他发现 CBC 封装有 Rev.B、因此我只是想确认是否有 针对 CUS 封装的 Rev.B。

    您知道为什么 CBC 封装有 Rev.B 吗?

    此致、
    矢田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita:  

    感谢您的留言。

    我查看了文件,文件没有太多关于修订的信息。

    我不确定发生了什么变化。

    客户是否发现任何问题?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa-San:

    >客户是否发现任何问题?
    没什么特别的。  
    我的客户了解 TI.com 上提供的文件是最新的、 只想知道为什么   只有 CBC 封装的 Rev.B。
    如果很难知道、我仍然认为是可以的。

    此致、
    矢田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita:  

    感谢您的备注、感谢您的理解。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa-San、

    我的客户 正在对安装了 DM3730CUSD100的电路板进行边界扫描。
    然而、测试结果中有很多关于 DM3730CUSD100的错误、我们正在调查。

    我在下面找到了 E2E 主题、我想提出以下问题。
    https://urldefense.com/v3/__https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/195647/omap-dm3730__;!!Nbma_1s!uz9_d1NH0bHNYIIxSIv4iMxx75MVTo9ty1vNIMSTgz7Bbg7NdDIwKZe6Ecj6-oBmQNJhwgJs1IqY-do$

    问题1:
    您能否分享下面链接的材料? (边界扫描程序手册)
    链接似乎已过期。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Boundary_Scan_on_OMAP35x

    问题2:
    边界扫描需要"ICEPick" SVF 文件吗? 如有必要、您能否进行共享?

    此致、
    矢田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita:  

    感谢您的检查。

    请参考以下内容。

    您能否分享以下链接的材料? (边界扫描程序手册)
    链接似乎已过期。

    OMAP35x 上的边界扫描

    重要说明:

    本站点上讨论的软件可供下载、但已不再是积极开发。 此 Wiki 处于维护模式、软件支持在 OMAP 处理器 E2E 论坛上使用

    获取边界扫描访问权限的步骤[编辑]

    需要使用特殊序列将 OMAP35x/AM37xx/DM37xx 置于边界扫描模式。

    1. 在启动时 sys_nrespwron 且 JTAG_ntrst 被置为有效以将器件置于一个已知状态。
    2. 驱动 EMU[1:0]=11b (引脚上应该已经有上拉电阻器)。
    3. 使 sys_nrespwron 无效。
    4. 将 JTAG_ntrst 取消置位。
    5. 设置 ICEPICK
      • 红外= 000111b
      • DR = 10001001b
    6. ICEPICK 连接
      • 红外= 011111b
      • DR = 10001001b
    7. 对于1149.1标准指令、授予对边界扫描寄存器(BSR)单元的访问。

    IDCODE [编辑]

    在 OMAP35x 中有一个 IDCODE 寄存器、但它不会出现在 BSDL 文件中。

    IDCODE

    • 指令值 :000100b
    • IDCODE 值(ES3.1) :000010110111000010000000101111b (0x4B7AE02F)

    IDCODE 值取决于器件版本。 它遵循 本文表1中所示的 IDCODE 值

    BSDL 中没有其他指令[编辑]

    钳位

    • 红外= 011101b

    海茨

    • 红外= 011110b

    特殊电池:SD/MMC1电极可配置为1.8V 或3.0V[编辑]

    SD/MMC1焊盘是特殊的 I/O 单元、它们可配置为1.8V 或3.0V 运行。 有与此功能关联的特殊寄存器、如 OMAP35x 上的 GPIO120-129附加配置一文中所述。 为了使边界扫描可用、需要配置这些附加寄存器。 这些寄存器不能通过边界扫描接口进行配置、因此需要执行额外的步骤来扫描这些引脚。

    1. 首先、也是最重要的一点、请确保为 SD/MMC1电源轨提供电源(1.8V 或3.0V)。
    2. 在进入边界扫描前、即在仿真模式中、用户必须在 ARM 上运行代码来设置这些寄存器:
      • 将 CONTROL_PADCONF_MMC1_DATn  寄存器设置为安全模式。
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT0[15:0] 0x4800 2148 (mmc1_dat0)
        • 将多路复用模式位(0-2)设置为111以实现安全模式
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT0[31:16] 0x4800 2148 (mmc1_dat1)
        • 将多路复用模式位(16-18)设置为111以实现安全模式
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT2[15:0] 0x4800 214C (mmc1_dat2)
        • 将多路复用模式位(0-2)设置为111以实现安全模式
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT2[31:16] 0x4800 214C (mmc1_dat3)
        • 将多路复用模式位(16-18)设置为111以实现安全模式
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT4[15:0] 0x4800 2150 (mmc1_dat4)
        • 将多路复用模式位(0-2)设置为111以实现安全模式
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT4[31:16] 0x4800 2150 (mmc1_dat5)
        • 将多路复用模式位(16-18)设置为111以实现安全模式
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT6[15:0] 0x4800 2154 (mmc1_dat6)
        • 将多路复用模式位(0-2)设置为111以实现安全模式
        • CONTROL_PADCONF_MMC1_DAT6[31:16] 0x4800 2154 (mmc1_dat7)
        • 将多路复用模式位(16-18)设置为111以实现安全模式
      • 将 CONTROL_PBIAS_LITE 寄存器(0x4800 2520)位0和8、MMC1_VDDS 和 SIM_VDDS 电压电平分别设置为1.8V (默认值)或3.0V。
        • 注意:引导模式可影响上述寄存器设置。
    3. 现在进入边界扫描模式、但请勿复位器件、否则这些寄存器将更改回其默认值。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita:  

    是边界扫描所必需的"ICEPick" SVF 文件吗? 如果需要,您可以共享吗?

    我需要有关 icepick SVF 文件的更多详细信息。

    TI.com 上提供了可用的设计文件。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa-San、

    我想知道你所附的"ICEPICK"的详细内容。



    此致、
    矢田市