This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:我使用&'AM3358BZ100'MCU 将 SD 卡输入到 PCB 板、但映像文件未启动。 答在这种情况下、我是否需要将固件下载到&'AM3358BZ100'MCU?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240630/am3358-i-putted-in-the-sd-card-to-pcb-board-that-using-am3358bzcz100-mcu-but-the-image-file-was-not-booted-aat-that-case-am-i-need-to-firmware-download-to-am3358bzcz100-mcu

器件型号:AM3358

我已将 SD 卡输入到 使用'AM3358BZ100' MCU 的 PCB 板、但映像文件未引导。

在这种情况下、我是否需要将固件下载到'AM3358BZ100' MCU?

请给我一个建议。