This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何运行单通道前视图和四通道视图

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237832/tda4al-q1-how-to-run-one-channel-front-view-and-four-channels-view

器件型号:TDA4AL-Q1

有没有应用可以同时运行 单  通道前 视图和四通道环视   是否有一个应用程序可以同时运行一个通道的前视和四个通道的环视。

我们的多摄像头、仅限四通道摄像头。      多摄像头应用程序最多只能运行四个通道摄像头。

前    视与环视  不是同一个图像传感器。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daohong Qin:

    您是否是指从4个输入通道中选择其中一个通道并显示为前视图? 虽然没有任何现有的应用程序、但它是可以实现的。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Brijesh。

    我们需要4个输入通道作为环视、1个输入通道作为前视、总共五个通道同时运行。

    我们需要4个输入通道作为环视,1个输入通道作为前视,总共5个通道同时运行,

    它能够实现,如何实现! 请问如何实现?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daohong Qin:

    好的、在这个例子中、你可以创建两个在两个独立任务或进程上运行的 OpenVX 图形。 一个图形可以 从一个 CSIRX 实例捕获4个摄像头数据、在 GPU 上进行处理、然后使用 display0即 VID1显示拼接输出。 然后第二个图形可以从另一个 CSIRX 实例捕获单个摄像机,处理它并使用 display1 ie VID2显示它。 VID1和 VID2均可连接至同一输出、以便并排显示。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijesh K ö,

       非常感谢您的回答。

       我们知道,vx_app_single_cam 应用程序运行在 A72 (Linux)。 这将导致摄像机预览在启动后需要很长时间才能显示。 因此、我们希望 MCU2_0启动后、我们可以直接在 MCU2_0上运行摄像头应用程序、而不是等待 Linux 完全启动。

       是否有 在 MCU2_0上运行摄像头应用程序的示例或演示?

       

       非常感谢解答。

       我们知道,vx_app_single_cam.out 应用程序运行在Linux 上,这个会导致开机到相机预览要花费很长时间。所以我们希望相机应用程序做在MCU2 0上,开机后,mcu2_12 0在初始化相机后,就直接运行相机应用程序,然后通过串行器在传出去,而不是等待Linux启动完后,再运行相机应用程序。

       请问有在MCU2 ó n_ 0上运行的相机应用程序的demo吗?ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daohong Qin:

    您可以遵循以下常见问题解答中提到的几种方法。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1110814/faq-tda4vm-how-to-optimize-surround-view-use-case-to-2-3-seconds-from-power-on

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

       谢谢。

        请关闭此问题。