This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:LDC 双线性插值

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241038/tda4vl-q1-ldc-bilinear-interpolation

器件型号:TDA4VL-Q1

大家好!

我们在立体声算法中有一个步骤、即使用双线性插值、我看到 LDC 模块中有一个执行双线性插值的块。 通过绕过其他块、是否可以通过独立地使用 LDC 模块内部的双线性内插模块、如果是、是否有使用(openvx/fvid2)相同的示例?

谢谢。此致、

克里希纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    嗯、它本身无法使用。 您至少需要使用 LUT 来使用映射功能。

    此致、

    布里耶什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    感谢您的答复。 对于双线性隔块、其称为1周期/pix。 是否有任何关于反向映射和透视变换块需要多少周期/pix 的估计?  

    谢谢。此致、

    克里希纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    即使对于反向映射和透视变换、这一点也保持不变。

    此致、

    布里耶什