This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:还有哪些其他兼容的 CAN 架构?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241180/sk-am62-what-other-compatible-can-architectures

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我想知道还有哪些 与 AM62x 兼容的其他 CAN 架构或共享 CAN 架构?

以下任何一个 TI 平台是否 与 AM62x 共享 CAN 架构?

AWR 第1代

CC2640

DRA6x (Jacinto5)

DRA7X、TDA2x、TDA3x (Jacinto6)

DRA8x、TDA4x (Jacinto7)

TMS320

TMS470

TMS570

谢谢。

马尔万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    请更加具体地说明"CAN 架构"的含义。

    您需要多少罐?

    它是否需要是一种特定类型的 CAN? (例如 MCAN、DCAN 等)

    是否要从特定的磁芯控制罐或罐? (例如、运行 Linux 的内核、实时内核等)

    关于您的用例的任何其他信息?

    例如、您为什么要寻找像 AM62x 这样的处理器、而不是 AM62x? 您要查找的特定功能是否不在 AM62x 上? 您是否已经使用 AM62x 进行了设计、现在您正在进行具有不同设计约束的第二种设计? 等等

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    该用例是关于由运行 RTOS 的 R5或 M4内核控制的 MCAN。

    其动机是第三方供应商提供基于前述目标的通信堆栈解决方案、AM62x 不是其中之一、因此我想知道 AM62x 和任何其他目标之间是否有通用的 CAN 架构、 然后、我可以将其兼容的通信堆栈与 AM62x 一起使用。

    Br、

    马尔万