This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI Clang v2.1.3.LTS:_symval 隐式声明

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241130/ti-clang-v2-1-3-lts-_symval-implicit-declaration

我有一个问题、即我无法在 TI Clang 和 CC26x1处理器中使用_symval。 我希望从链接器文件中获取一个变量、但编译器在使用_symval 时出现问题

警告:函数'_symval '的隐式声明在 C99中无效[-Wimmin-function-declaration]

为什么会发生这种情况? 以前、C2000和 TM4C 系列从不存在问题。

JHi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题。  我可以重现相同的行为。  我提交了条目 EXT_EP-11206 来对此进行调查。  我们欢迎您通过这个链接来了解这一点。

    请考虑此解决方法...

    #include <stdint.h>    /* for uintptr_t */
    
    extern int linker_symbol;
    #define LINKER_SYMBOL ((uintptr_t)&linker_symbol)

    使用 链接器符号 无论您当前身在何处 _symval (linker_symbol) 。  

    谢谢。此致、

    -乔治