This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:用于 VPAC 的硬件加速器线程调度器

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241194/tda4vl-q1-hardware-accelerator-thread-scheduler-for-vpac

器件型号:TDA4VL-Q1

大家好!

我们在 VAPC 中将 LDC 用于视频线和立体视觉、 我们看到有一个硬件线程调度程序可以处理两个流水线的调度、我们是否有任何软件支持来配置该调度程序?如果是、任何人可以 先参考 SDK 或任何软件编程手册中的一些示例?

谢谢。此致、

克里希纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    好的、LDC 可以与多个句柄一起使用、每个句柄具有不同的配置。 因此不需要使用硬件调度程序。

    此致、

    布里耶什