请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 主题中讨论的其他器件: SK-AM62
您好 TI
您能否澄清一下、AM625 PSDK 是否支持"暂停至 ram"模式的 PM 特性?
此外、还指定 SUSPEND 至 RAM 模式下的当前公用程序。 Android 和 Linux 中可能存在的脚本。
谢谢。
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jack、
是的、当前的 Processor SDK v8.6支持"挂起到 ram"。 有关详细信息、请参阅以下文档。
我将尝试在 DEEPSLEEP 模式下获取功耗、然后再联系您。