This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 OCP 使用 GPIO 引脚

Guru**** 2645775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1239243/use-gpio-pins-via-ocp

我是一个新手,在 Pocketbeagle,与 AM335x ,我想使用 GPIO 与 PRU 通过 OCP,我没有得到具体的方式来做,  

  

我尝试了以下步骤、但不起作用  

创建了目录,并复制了 am335文件、makefile、必需的 headerfile 和.c(源文件)文件、 然后、我使用"make"命令并从 gen 文件中复制.out 文件并将其粘贴到/lib/firmware/am335x-pru0-fw 文件中、从/sys/class/remoteproc/remoteproc1目录启动 pru0、并选中 GPIO 以使用万用表进行切换、但不进行切换。  

加法:

有人能告诉我什么是 OCP、因为我很困惑、所以我找到了 OCP (开放核心协议)和(片上外设)。