This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:与摄像机相关的视觉应用程序可在 QNX 上正确捕捉图像

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240694/tda4vm-vision-apps-related-a-camera-can-t-capture-image-correctly-on-qnx

器件型号:TDA4VM

您好!

现在、我将使用以下封装在 TDA4VM 上设置 QNX 环境。

- sdk-qnx_j721e ver.08_06_00_07

- sdk-rtos-j721e-evm 版本08_06_01_03

我可以根据在线文档启动映像并运行视觉应用:/software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html.

然后,几乎视觉应用程序似乎工作正常。 但只有与摄像机相关的应用程序(即 RUN_APP_SINGLE_CAM.sh)无法正确捕捉图像。

捕捉图像就像附加图像一样像噪声。 并保存或显示该"噪声"。

我在启用 enable_debug_imaging 后收集了 run_app_single_cam.sh 的日志、 请找到它并告诉我如何解决。

#我的相机: AR0820似乎被正确检测到。 但 UB960的任何配置都不起作用。

注:  

我认为硬件没问题、因为我可以使用 Linux 和 VISION apps.e2e.ti.com/.../8255.console.log 进行正确的采集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来补充信息。

    我使用的是 TDA4VM EVM 板、其中融合板和 AR0820摄像头连接到融合板上的端口0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以使用 IMX390传感器进行相同的测试? 这可行吗?

    如果是,这可以使人们对这一问题有更深入的了解。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    感谢您的评论。

    很遗憾、我没有 IMX390传感器。

    但它从今天上午起运作良好,即使日志似乎是相同的。

    #我不明白原因...  可能是电气或电缆问题。

    那么、我关闭该票证。 如果此问题再次发生、我将重新打开此 TT 或创建另一个 TT。

    感谢您的支持。

    此致!

    杉浦市