This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TIDL 链接问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240448/tda4vm-tidl-problem-with-linking

器件型号:TDA4VM

您好!

我将按照以下指南来构建 TIDL: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_03_00_07/exports/docs/tidl_j7_02_00_00_07/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_build_instruction.html

使用 Ubuntu 18.04在主机 PC 上编译时出现链接错误:

使 target_platform=PC 成为

/usr/bin/ld:找不到-l:dmautils.lib
/usr/bin/ld:找不到-l:udma.lib
/usr/bin/ld:找不到-l:sciclient.lib
/usr/bin/ld:找不到-l:ti.osal.lib
/usr/bin/ld:找不到-l:ti.csl.lib
collect2:错误:LD 返回1个退出状态
~/ TDA4/SDK-RTOS/VISION_APPS/ Concerto / finale.mak:212:~目标的配方"Δ L/TDA4/SDK-RTOS/tidl_j721e_08_00_10/ti_dl/test/PC/x86_64/linux/release/PC_DSP_test_failed_algo.out"

此致、
埃马努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 发布的日志中、  

    您是否正在使用8.6 SDK?

    Unknown 说:
    /tidl_j721e_08_06_00_10

    您是否正在使用 07_03_00_07文档来构建8.6 SDK?

    请确保遵循8.6用户指南来构建 tidl。

    此致、

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想构建"PC_DSP_TEST_dl_algo"、我找到的文档仅适用于 SDK 7.0。 该工具是否支持 SDK 8.06?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议遵循8.6 SDK 文档中的相同内容、从8.6 SDK 开始、我们建议使用 tidl-tools 报告来进行自定义模型编译。

    请参阅此链接: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_06_01_03/exports/docs/tidl_j721e_08_06_00_10/ti_dl/docs/user_guide_html/usergroup0.html

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢提供链接。 我按照其中的步骤进行了操作、但似乎无法构建 IT_lib。
    =========== 生成导入库===================
    make -C ./ti_dl/utils/tidlModelImport -f makefile_shared
    make[1]:输入目录"~/tDA4/sdk-rtos/tidl_j721e_08_06_00_10/ti_dl/utils/tidlModelImport"
    /usr/bin/ld:找不到-lprotoc
    collect2:错误:LD 返回1个退出状态
    ~/TDA4/SDK-RTOS/tidl_j721e_08_06_00_10/makerules/rules.mk:目标"shardlibfile"的配方失败
    make[1]:***[sharedlibfile]错误1
    make [1]:正在离开目录~/ TDA4/SDK-RTOS/tidl_j721e_08_06_00_10/ti_dl/utils/tidlModelImport'
    Makefile:298:目标"it_lib"的配方失败
    制造:***[IT_lib]错误2

    埃马努伊