This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 SK-tda4Vm 上部署 YOLOV2、3、5

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238174/tda4vm-yolov2-3-5-deploy-on-sk-tda4vm

器件型号:TDA4VM

我可以直接部署 darnet/超透镜 yolov2,3,4,5吗?如果它在 SK-Tda4Vm 上工作?

此致、

南都市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们支持 Yolox  、提供了不同类型的"yolox_s_lite"、"yolox_tin_lite"、"yolox_nano_lite"、"yolox_pico_lite"、"yolox_femto_lite"。

    除了列出的其他版本之外、我们目前还支持 YoloV5。

    如果您正在尝试开箱即用的示例模型、则可能不会在 C7x-MMA 上将其卸载到完全加速、TIDL 支持的内核很少会在 ARM 内核上运行。

    此致、

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以直接指定主要受支持的 yolov2并在 SK-tda4vm 上运行、是否可以进行优化?? 此外、我还想 知道 YOLOV5是否可以在没有优化的情况下直接在电路板上运行、因为您提到了支持哪个 yolov5 (已优化或未优化)???

    此致、

    南都市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于作为 TIDL 优化内核一部分受支持的层、将发生 TIDL 卸载。

    不受支持的层将卸载到 ARM 内核(非优化流)

    因此、对于任何在 TIDL 中支持所有运算符/内核的网络、都将以优化的方式运行。

    我们建议您在此处查看支持的运营商列表: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/supported_ops_rts_versions.md 并将其与您尝试推断的任何型号进行比较。

    此致、

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以 Yolov5和 yolov2在目标器件中仅以优化的形式工作-sktda4vm 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、

    对于任何您正在试验的神经网络

    如果 TIDL 库支持所有运算符/内核、编译的网络图将卸载到 C7x-MMA (简单地说、它将在优化模式下运行)。

    您可以在此处查看受支持操作员的列表:  

    我们建议在此处查看支持的运营商列表: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/supported_ops_rts_versions.md 并与您尝试推断的任何型号进行比较。

    此致、

    普拉蒂克