This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:我运行命令时、屏幕黑屏、没有响应。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241505/sk-am69-when-i-run-the-command-the-screen-is-black-and-there-is-no-response

器件型号:SK-AM69

当我运行命令时、屏幕是黑色的、没有响应。

/opt/edgeai-gst-apps/apps_python #./app_edgeai.py .../configs/image_classification.yaml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您使用的是哪种 SDK?

    2.是否能够成功启动设备?

    3.您能看到 SDK 图像弹出屏幕吗?

    此致、

    普拉蒂克