This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何通过日志文件确认4通道环视是否已同步

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241410/tda4al-q1-how-to-confirm-whether-the-4-channels-surround-view-is-synchronized-through-log

器件型号:TDA4AL-Q1

尊敬的 TI 专家,

     1.   当4通道环视图像传感器输出格式为 RAW 时,如何确认4通道环视访问接收4通道图像时间戳?

     2. 如何确认 4   通道环视 ISP 接收4通道图像时间戳当4通道环视图像传感器输出格式是 YUV ?

     是否有可以从四个通道打印接收图像时间戳的日志?

     因为算法需要知道四个通道图像在接收时是否同步。  谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daohong Qin:

    否、没有任何日志可打印此信息。 但是捕获节点 使用时间戳同步4个摄像头并将其发送到下一个节点、下一个节点用于原始摄像头、下一个节点用于 YUV 摄像头、下一个节点用于 LDC/msc。  

    此致、

    布里耶什   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:  

        "捕获节点 使用时间戳同步4台摄像机", 请问此代码位于何处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daohong Qin:

    它是捕获节点实现的一部分、在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12\tiovx\kernels_j7\vha_capture\vx_capture_target.c 文件中提供。

    此致、

    布里耶什