This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何实现帧丢弃统计功能

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241416/tda4al-q1-how-to-implement-frame-drop-statistics-function

器件型号:TDA4AL-Q1

尊敬的 TI 专家,

    我们希望实时打印摄像机帧滴。 是否有可以打印帧滴的接口? 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hin daohong Qin,

    在运行时、帧丢弃统计信息是什么意思? 您是指定期获取它吗? 我认为有一个控制命令界面可以获取捕获节点统计  信息您是否可以使用此控制命令从捕获节点获取捕获统计信息并提取您感兴趣的统计信息?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        运行 RUN_APP_MULTI_CAM.sh 时、可以打印帧丢弃计数:

    [MCU2_0] 80.504963 s:通道编号|帧队列计数|帧去队列计数|帧丢弃计数|错误帧计数|
    [MCU2_0] 80.505029 s:0| 66| 63| 95| 0|
    [MCU2_0] 80.505092 s:1| 4| 0| 0| 0|
    [MCU2_0] 80.505155 s:2| 4| 0| 0| 0|
    [MCU2_0] 80.505218 s:3| 4| 0| 0| 0|

    但     在 运行 vx_app_single_cam.out 时、这无法打印帧丢弃计数

    我想知道 它是什么控制命令接口?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用控制命令 TIVX_CAPTURE_GET_STATUSS 来对 TIVx_CAPTURE_STATISS_t 结构中的捕获统计信息。  

    此致、

    布里耶什