This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:Stellantis:EVM 板未引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240147/tda4ve-q1-stellantis-evm-board-not-booting

器件型号:TDA4VE-Q1

你好

我使用的是 TI J721 EVM 板。 在 SD 卡引导模式下工作正常。

工作时、UART 电缆被拔出、现在、当我打开电路板时、我看不到引导日志或串行终端上的任何其他日志。

当我打开电路板时,有些 LED 没有发光,似乎电流消耗非常少0.05A (附电路板的照片 FYR)

当我触摸 SD 卡附近的板时、它可能会接地/接地、并且从板中获取适当的0.4-0.5安电流、但我仍然看不到任何日志。

请告诉 我们、我们是否可以解决此问题并使 EVM 正常工作。

谢谢。此致、

谢赫·阿夫尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常有3个表示电源状态的 LED (LD5、LD6、LD7)。  从图像来看、只有 LD7亮起。  这意味着处理器电源未处于活动状态。  这可能是因为电源管理 IC 检测到错误(如果电路板损坏)。  如果 SOM 模块未正确安装、我们也会经常看到这种情况。  我建议删除并重新安装 SOM。  当拉电缆/电路板时、它可能会被敲松。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    非常感谢您的答复、让我重新安装 SOM 模块。 将告知您更新情况。

    此致

    谢赫·阿夫尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我的板现在正根据上面提到的建议工作。

    谢谢。此致、

    谢赫·阿夫尚