请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好!
我创建了一个帮助模板来打印向量的内容:
template<typename T>
static inline void PrintVector(std::string name, T& vec)
{
std::cout << "****************************" << std::endl;
std::cout << name << ": { ";
int count = c7x::element_count_of<T>::value;
for (int i = 0; i < count; i++)
{
std::cout << vec.s[i];
if (i < (count -1)) // Don't print comma for last element
{
std::cout << ", ";
}
}
std::cout << " }" << std::endl;
}
它工作正常、直到我使用恒定向量。 似乎它们未在 c7x_scalable.h 中实例化。 这是可以在 API 中修复的问题吗?
谢谢。
弗雷德