This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA2xx 处理器 UART3串行接口未接收到任何中断

Guru**** 2548860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1239888/tda2sx-the-tda2xx-processor-uart3-serial-interface-receives-no-interrupt

器件型号:TDA2SX

大家好、

使用 TDA2XX 处理器、通过官方常规测试对 A15 (MPU0)应用 uart3。 测试如下:

1) 1)可以使用轮询正常接收和发送数据。

2) 2)根据第一个点、当一个客户参考例程将串行端口配置为中断模式时、串行端口中断不能响应、也不能接收到任何数据。 中断配置如下:  

参考例程:  

并进行了以下修改:

您能帮助检查是否需要处理任何问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户发现在测试过程中、在 IPU0上正确中断了 uart3代码、但在 A15上没有中断。 A15上 URAT3的中断初始化流程是什么? 或者、您能帮助共享 A15的其他外设中断初始化流程吗?  

    谢谢。此致、

    切里