This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:有关 AM64 GCC 项目的问题

Guru**** 2541690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241827/processor-sdk-am64x-questions-about-am64-gcc-project

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

大家好!

我有关于 AM64x GCC 编译器的一些问题。


我曾尝试在 MCU+SDK 中为 CA53编译工程、但存在很多编译错误。
这些错误是否是由不支持 A53 NORTOS 的 MCU+SDK 引起的?  
A53 FreeRTOS 也与?



如果我的 Q1识别正确、请告知我 MCU+SDK 何时支持 CA53项目?


此致、

松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirotaka:

    感谢您的查询。 我对此有几点疑问。

    我曾尝试在 MCU+SDK 中为 CA53编译工程、但存在很多编译错误。
    这些错误是否是由不支持 A53 NORTOS 的 MCU+SDK 引起的?  
    A53 FreeRTOS 也与?

    [/报价]
    1. 您使用的是哪个版本的 MCU+SDK?  
    2. 您遇到了什么错误、能否附上该错误的屏幕截图?
    3. 您尝试构建哪个示例?

    请确认您具有 GCC Aarch64寄存器 编译器安装位置 C:/ti 。 如需更多信息、请参阅  SDK 工具

    此致

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣提沙

    感谢您的配合!

    请确认您有 GCC Aarch64寄存器 编译器安装位置 C:/ti 。 如需更多信息、请参阅  SDK 工具.[/报价]

    ->我们尝试了  GCC Aarch64寄存器  编译器、然后我们可以构建编译器。
      感谢您的帮助!


    此致、

    松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirotaka-San、

    [quote userid="177109" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241827/processor-sdk-am64x-questions-about-am64-gcc-project/4696077 #4696077">我们尝试了  GCC Aarch64寄存器  编译器、然后我们可以构建编译器。
      感谢您的帮助!

    感谢您的确认。 很高兴看到它工作。

    此致、

    图沙尔