This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:AM62X-SK -EVM

Guru**** 2542100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241040/processor-sdk-am62x-am62x-sk--evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好!

我已经按照用户指南和在线文档成功构建 am62x-EVM 的映像、并将映像刷写到 SD 卡、然后尝试启动电路板、但在 UART 上仍然没有日志。 实际上,我们有非常旧的评估板(AM62x SKEVM PROC114E1 ). 此电路板的引导模式设置是什么?

此外、我已尝试使用预构建映像和自定义映像、但两者的行为相同。

此致、

拉杰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此板上、SD 卡引导应为:SW2 (1:8):00000010 SW1 (1:8):01000011

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的正确设置。 这对我来说很好!!