This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:加载 EthernetIP 适配器示例时、Rx 不起作用。

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232569/tmdxidk5718-when-loading-ethernetip-adapter-example-rx-does-not-work

器件型号:TMDXIDK5718

大家好。

我指 https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/ethernetIP_adapter/ethernetIP_adapter.html
构建成功、当二进制文件被载入到电路板上时、TX 有效、但是 Rx 无效。

在 ICSS_emacDrv.c 的函数 ICSS_EMACOsRxTaskFnc()中,但调用 ICSS_EMAC_Pend 后挂起。 (未发生中断)
使用了 TMDXIDK5728 EVM 板。

是否有我漏掉的程序?

hakjun, oh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    您使用的是哪个版本的 EtherNet/IP 和 Processor SDK RTOS?

    此致

    达瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不小心给弄丢了。"
    我忘了这个帖子。

    该问题已得到解决。 原因是版本问题。 我制作并测试了一个用于 ICSS_PRU 的主机、它运行良好。
    我太爱你了。"

    此致
    hakjun, oh