This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x 不是 AM64x 的产品 MCU+ SDK 的有效器件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM64X, SYSCONFIG, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240690/am6442-am64x-is-not-a-valid-device-for-the-product-mcu-sdk-for-am64x

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-AM64XSysConfig

你好

我使用的是 CCS12.3和 PROCESSOR-SDK-AM64X (适用于 AM64x 的 MCU+ SDK (08.06.00.43))。
在构建 adc_singlesshot_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例程序时、会出现错误、我无法构建它。
请告诉我如何解决构建错误。

++++++++

"C:\\ti\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

生成文件:"../example.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/ccs1230/ccs/utils/sysconfig_1.16.1/sysconfig_cli.bat -s "C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_06_00_45/.metadata/product.json "--script "C:/Workspace/AM6442/CCS1230_AM64xGPEVM/adc_singleshot_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/example.syscfg "--context "r5fs0-0"-o "syscfg"--part Default--package alv --compiler ticlang

用法:
CLI [-o

][-s ][-u ][-b ][-d ][-p ][- r ][--治疗 WarningsAsErres][--安静-q]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji:

    最近在不同的 CCS 版本之间对 AM64x 文件进行了一些更改。 您能否使用 SDK 文档的"下载、安装和设置 CCS"页面中指定的 CCS 版本重试?  https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_06_00_45/exports/docs/api_guide_am64x/CCS_SETUP_PAGE.html

    这是用于生成所有我认为与新 CCS 版本冲突的项目文件的 CCS 版本。

    如果您需要有关 CCS 12.1 -> CCS 12.3更改的更多详细信息、请告诉我、我会将您的主题重新分配给另一位团队成员。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。


    我已按照安装过程中的步骤操作并已重新安装软件、但问题仍然存在。

    我选择了 example.syscfg、当我为软件产品选择 MCU+ SDK (08.06.00)时、我无法选择器件。
    我已经粘贴了屏幕图像。

    此致、
    索尼株式会社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji:

    我会将您的主题帖发送给另一名更熟悉 MCU+ SDK 开发的团队成员、以便发表评论。 如果您在几个工作日内未收到回复、请 ping 该主题。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、当我查看该屏幕截图时、我看到您仍使用最新的 CCS 12.3、而不是 MCU+ SDK 8.6文档中指定的 CCS 12.1。 (请查看屏幕截图左上角、其中显示"CCS1230")。

    请通过此链接安装 CCS 12.1、然后重试: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.1.0

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您联系我们来解决此问题。
    我已经测试了操作并确认没有问题。

    此致、
    索尼株式会社