主题中讨论的其他器件: DRA821
您好!
以下是一些关于在理解眼图图像时遇到的困难的问题。
我当前正在使用 pdk_k2hk_4_0_13中随附"diag/serDes_diag"包的 Eye_Monitor_tool。
目标信号是 进入通道1的10G 信号 (实际为10.3125Gb/s)
由"EyeDiagramViewer"工具生成的典型眼图(发布在同一软件包中)(参数: 灵敏0.005 ;电压默认值2mV/tap ;时间默认值2ps/ tap ;丝锥宽度7像素)/
具有以下
以下是我的问题:
- 您能解释一下如何校准水平轴吗? 显然轴刻度不是以 ps 表示的,因为 眼 UI 应该比图片显示的38 ps 高大约97ps ;
- 为什么只有一只眼睛2似乎打开(中心深蓝色区域周围的面具)而另一个充满了浅蓝色划痕? 这可能是由于信号完整性较差,还是由于工具固有的原因?
- 在 SPRUHO3a 文档中、我们可以看到(通道寄存器@2C) 、眼图精细偏移控制 x 方向是7位字编码1/2 UI、因此、每个水平抽头产生1/256 UI、即0.37ps/抽头。 这是正确的吗?
- 同一寄存器包括步长为1/2 UI 的2位字、因此可能产生3*1/2 UI + 128*1/256 UI = 2 UI 的偏移量。 如果正确,如何在上图中看到4 UI?
- 我想 EyeDiagramViewer 工具 参数应该与66AK2H14的物理特性相匹配。
- 66AK2H14的2mV/TAP 设置是否足够?
- 66AK2H14 的2PS/TAP 设置是否足够? 请注意、只允许使用整数值。
感谢您的帮助
此致、
布鲁诺