This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:可以将 PMIC (LP873220)的 SW_B0、LDO0或 LDO1用于 VPP 1.8V?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, LP873220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242568/am5706-can-use-sw_b0-ldo0-or-ldo1-of-pmic-lp873220-for-vpp-1-8v

器件型号:AM5706
主题中讨论的其他器件: LP873220

您好!

客户正在考虑在其产品上应用 AM5706的安全启动。

为了对 OTP 电子保险丝进行编程、建议在表5-15中使用 TLV70718。 电阻器的值。  此部件是否为必需部件? 它们是否可以使用 SW_B0、LDO0或1个 PMIC (LP873220)的1.8V 电压?

谢谢。此致、
秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV70718并非强制性要求、客户可以使用任何满足相关要求的稳压器。  请注意、在正常运行期间、不应施加 VPP 电压、但仅在主动对电子保险丝进行编程时启用。  建议使用低噪声 LDO、以确保电压稳定且纯净。