请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 主题中讨论的其他器件: LP873220
您好!
客户正在考虑在其产品上应用 AM5706的安全启动。
为了对 OTP 电子保险丝进行编程、建议在表5-15中使用 TLV70718。 电阻器的值。 此部件是否为必需部件? 它们是否可以使用 SW_B0、LDO0或1个 PMIC (LP873220)的1.8V 电压?
谢谢。此致、
秀明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.