您好!
如何使用 CSL (芯片支持库)软件包创建 EDMA 乒乓测试代码,并在 C6678 EVM 上进行测试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何使用 CSL (芯片支持库)软件包创建 EDMA 乒乓测试代码,并在 C6678 EVM 上进行测试?
================================================
如何使用 CSL (芯片支持库)软件包创建 EDMA 乒乓测试代码,并在 C6678 EVM 上进行测试?
================================================
先决条件 :
1.下载并安装"PROCESSOR-SDK-RTOS-C667x 06_03_00_106"
来自 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C667x/latest/index_FDS.html
(请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)
2.下载并安装 CCS 9.3 , https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012
(请在建议的路径中安装:C:\ti\)
3、重新编译 PDK 和 SDK、这样就会依次构建所有必要的 CSL 库组件等。 请按照以下步骤操作。
[常见问题解答] TMS320C6678:如何为 C6678重新编译 PROCESSOR-SDK-C667X 6.3的 PDK 和 SDK? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
第1步:
=========
1.在 CCS 中创建新的空项目选择 C6678作为处理器器件。
2.按照视频中给出的步骤操作。
e2e.ti.com/.../Empty_5F00_project_5F00_CCS.mp4
步骤2:
=========
1. 清除 main.c 中的内容并复制示例 EDMA 代码。
2. 按照视频中给出的步骤操作。
步骤3:
=========
1.在工程属性中、在预定义的符号中包含必要的依赖项、如 CSL 库、PDK 路径和 SOC 名称。
2. 按照视频中给出的步骤操作。
步骤4:
=========
1.链接链接链接链接命令文件
2.构建并运行
3. 按照视频中给出的步骤操作。
连接详细信息:
============

步骤5:
=========
1.在 C6678电路板上运行测试并可视化输出、将它们与下面给出的 CCS 控制台消息进行比较。

---
同样的过程也适用于 c6657。 确保添加的库属于 C6657的 CSL 包。
此致
尚卡里