关于 USS、我们启动了在主域中连接到 SPI2的超声波雷达、发现当我们调用 McSPIReset 来复位 SPI2时、接口 McSPIReset 卡在了 HW_WR_FIELD32函数中。 但是、我们尝试使用此接口将其重置为 MCU 域的 McSPIReset SPI2是可以的。
对数如下所示。 有关详细的日志、请参阅附件。 谢谢你。
关于USS,我们bring μ A 向上主 domain的SPI2那路接的超声波雷达、卡在HW μ FIELD32这个函数里面 A、发现调用接口McSPIReset去reset SPI2的时候卡住了 μ V_WR_1 μ A、但是尝试用这个接口McSPIReset去reset μ A MCU domain的SPI2是可以的。Log如下,具体log详见附件,谢谢。