This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:MIPI CSI-2双通道数据输入

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241772/am5718-mipi-csi-2-2lane-data-input

器件型号:AM5718

大家好!

我对 AM5718 CSI-2 2通道数据输入设置有疑问。


如果是4通道输入设置、摄像头可以工作。


在我的器件树设置中、我检查了 CAL_CSI2_COMPLEXIO_CFG_l 、如下所示;
-DATA1、DATA2 :启用
-DATA3, DATA4 :禁用

但是、我确认摄像机图像无法输入。

如果您对双通道输入的设置有一些建议、您能告诉我们吗?


此致、

松本浩隆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto-San:

    您能否共享用于启用2通道而不是4通道的 DTS 文件更改? 谢谢。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利圣

    感谢您的答复。
    我们将在 E2E 上使用私人消息发送 DTS 文件。
    因为此  DTS 文件是我们客户的文件。

    此致、

    松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto-San:

    您共享的 DTS 更改看起来是正确的。 您是否也更新了驱动程序? 您可能必须更改2个通道(而不是4个通道)以及寄存器 i2c 设置的像素速率。  

    他们使用的是 AM5718 IDK(TMDXIDK5718) 还是定制电路板?

    此致、

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·桑

    感谢您的配合。

    您共享的 DTS 更改看起来是正确的。 [/报价]

    ->好的,谢谢你的忏悔。

    好的、我们鼓励客户检查一下:
    -更新驱动程序
    相机的设备 像素速率(寄存器 i2c 设置)

    他们使用的是 AM5718 IDK (TMDXIDK5718) 还是定制板?

    ->客户董事会。

    如果我们有关于跟进的问题、我们将发布新问题。
    -更新驱动程序
    相机的设备 像素速率(寄存器 i2c 设置)

    此致、

    松本浩隆

    [/quote]