This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:程序下载

Guru**** 2558810 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233995/am623-program-download

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM625、SK-AM62

尊敬的:

1.我们的客户使用了 AM623X 评估板,工程师用256G 的 ForeSee 模型替换了开发板上的 EMMC。 我们发现在下载 U-boot 后、没有来自串行端口的输出。 问题是什么? 是否需要更改任何软件配置? 或者是否有硬件要求?

2.是否有刷牙工具可以支持一次性刷牙,而无需逐一输入指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在跳转到调试模式之前。 您是否已验证构建的映像可使用 SD 卡引导等不同的引导方法? 如果我们要更换 eMMC 器件、可能需要进行一些调整、以确定 SoC 和 MMC 器件之间的最佳延迟、不过、在跳转到软件调优之前、最好先验证其他所有器件是否正常运行。

    2、我不知道你刷牙是什么意思。 对于 eMMC、调优和配置通常在 U-boot 中的引导加载程序级别完成。
    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、朱迪思在前面提到过、

    在"我们的客户使用了 AM623X 评估板"  

    *共享板名称和版本详细信息

    *在修改前,您是否使用 eMMC / SD/ UART 对该板进行了引导测试?  

    *如果是,以上问题请在修改前共享日志。  

    关于"将开发板上的 EMMC 替换为256G ForeSee 模型"

    * ForeSee 部件号和数据表详细信息是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneeth:

    一。对于默认电路板、我们可以从 EMMC 或 SD 卡启动器件。 但现在、我们将 EMMC 替换为另一个256G eMMC 芯片、并且我们使用相同的下载步骤。但在我们将引导模式切换到 EMMC 引导后、没有来自串行端口的任何日志输出。 在这里、我们需要确认是否可以使用256G eMMC 替换默认 eMMC、还是需要更改任何软件配置?

    二下载软件、我们使用以下 CMD:

    1.change 将   uBoot_machine_r5=am62x_evm_r5_defconfig 更改为  uBoot_machine_r5=am62x_evm_r5_usbdfu_defconfig

     为电路板重建 U-boot 并将引导模式切换为"USB 外设引导"

    将新的 U-boot 图像刷写到电路板、如下所示:

    sudo dfu-utilR–a bootloaderD tiboot3.bin

    sudo dfu-utilR–a tispl.binD tispl.bin

    sudo dfu-utilR–a u-boot.imgD u-boot.img

    4.添加 UUID

    printenv 参数

    setenv uuuid_gpt_disk ff04afae-3d0e-40a0-a879-889240be755a

    setenv uuuid_gpt_rootfs 719f0193-56b0-47d8-8718-0a2de4c43b68

    GPT 写 MMC 0 $PARTS

    //对于第一次下载,我们需要执行以下命令:

    MMC partconf 0 1 1

    MMC bootbus 0 2 0 0

    5.将引导模式切换为"EMMC boot" 、然后重新给电路板加电、有一些日志输出、并执行如下:

    setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_eMMC}

    DFU 0 MMC 0

    6.rebuid 具有默认配置的 U-boot (uBoot_machine_r5=am62x_evm_r5_defconfig)

    7.刷写新的 U-boot img 和 rootfs:

    sudo dfu-utila tiboot3.bin.rawD tiboot3.bin

    sudo dfu-utila tispl.bin.rawD tispl.bin

    sudo dfu-utila u-boot.img.rawD u-boot.img

    sudo dfu-utilA rootfs–D rootfs.ext4

     setenv mmcdev 0

     setenv 启动器件0

     萨维恩夫

     启动

     

    对于上述步骤、我们可以使用默认板通过 EMMC 启动板。 但在我们将 eMMC 芯片更改为256G eMMC 之后。 在步骤5中、没有任何日志输出。此处、我们不确定这是硬件或软件问题。您可以帮助确认吗?

    最后、这些步骤会浪费大量时间、这对于我们的工厂流程是不可接受的。

    我们需要一种方法来一次性下载所有图像。 Windows 或 Linux PC 中是否有任何下载工具?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneeth:

    请查看我的最新评论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否回答以下问题:

    1.您是否已验证修改后的电路板是否使用 SD 卡引导等其他引导方法使用构建的映像(映像刷写到 eMMC)引导?
    2. 板的名称和版本详情是什么? (处理器编号)
    3.修改前能否共享日志?
    4. ForeSee 部件号和数据表详细信息是什么?

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    我们尝试使用 SD 卡引导将 img 刷写到 eMMC。但在刷写 u-boot.img (error_log_with_sd_flash.txt)时会出现错误。


    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:53:21 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    SPL 初始堆栈使用:13424字节
    尝试从 MMC2引导
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果图像显示为红色、
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果图像显示为红色、
    正在从 MMC 加载环境... ***警告-使用默认环境时未找到 MMC 卡

    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.7 (发布版本):v2.7.0 - 359-g1309c6c805-dirty
    公告:BL31建设时间:2022年12月14日11:48:12
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本9.2.1 20191025 (适用于 A-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12)
    I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
    I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC:主 CPU 初始化
    I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    I/TC:Huk 已初始化
    I/TC:已激活 SA2UL 器件
    I/TC:为 GP 器件修复 SA2UL 防火墙所有者
    I/TC:已为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
    I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
    I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
    I/TC:主 CPU 切换至正常引导状态

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    尝试从 MMC2引导


    U-Boot 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)

    SoC:AM62X SR1.0 GP
    型号:Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    电路板:AM62-SKEVM 修订版 E3
    DRAM:2 GiB
    MMC@fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2
    正在从 MMC 加载环境... MMC:块编号0x3500超过 max (0x2000)
    ***警告-!读取失败,使用默认环境

    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    NET:eth0:以太网@8000000port@1
    按任意键以停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    加载"boot.scr"失败
    1490字节在3ms (484.4 KiB/s)内读取
    从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc1导入环境...
    正在运行 uenvcmd ...
    1字节在2ms (0字节/s)内读取
    已经设置。
    18608640字节、读取时间为214ms (82.9MiB/s)
    55468字节的读取时间为8ms (6.6MiB/s)
    ##平展设备树 Blob、88000000
    在0x88000000使用 FDT Blob 引导
    正在将设备树装载到000000008feef000,结束000000008fffff... 确定

    正在启动内核...

    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [ 0.000000] Linux 版本5.10.153-g3ee621d16 (OE-user@OE-host)(aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)) 2.33.1.20191209)#1 SMP 抢占11:54:42 UTC Wed Dec 14:42
    [ 0.000000]机器放电模型:德州仪器 AM625 SK
    [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009c800000处创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000创建了 DMA 内存池,大小为14MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x000000009da00000创建了 DMA 存储器池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009db00000处创建了 DMA 内存池,大小为12MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9db00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]区域范围:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] dma32空
    [ 0.000000]正常为空
    [ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [ 0.000000]早期存储器节点范围
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009c7fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009c800000-0x000000009e6fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000dd000000
    [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50008 r8192 d31912 u90112
    [ 0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:516096
    [ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=PARTUUUUEF=d063da37-02 rw rootfsty
    [ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
    [ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:131072 (顺序:81048576字节、线性)
    [ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [ 0.000000]内存:1456352K/2097152K 可用(10880K 内核代码、1148K rwdata、4212K rodata、1792K 初始化、432K BSS、 116512K 转
    [ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
    [ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=4
    [ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [ 0.000000] GICv3:实施256个 SPI
    [ 0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
    [ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [ 0.000000] GICv3:实施16个 PPI
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
    [ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.000000] GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080030000
    [ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080040000
    [ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
    [ 0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.008528]控制台:彩色模拟设备80x25
    [0.013120]校准延迟环路(跳过),通过定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.023803] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.028609] LSM:正在初始化安全框架
    [ 0.033392]挂载缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节,线性)
    [ 0.040973]挂载点高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节,线性)
    [0.050733] RCU:分层 SRCU 实施。
    [0.055919]平台 MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
    [0.06235] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
    [0.071490] EFI 服务将不可用。
    [0.076406] SMP:启动二级 CPU ...
    I/TC:次级 CPU 1初始化
    I/TC:次级 CPU 1切换至正常引导状态
    I/TC:次级 CPU 2初始化
    I/TC:次级 CPU 2切换至正常引导状态
    I/TC:次级 CPU 3正在初始化
    I/TC:次级 CPU 3切换至正常引导状态
    [0.089697]在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
    [0.089734] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [ 0.08949] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
    [ 0.089814] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
    [0.098470] CPU2上检测到 VIPT 指令缓存
    [ 0.098495] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
    [ 0.098506] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
    [0.098542] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
    [0.107172] CPU3上检测到 VIPT 指令缓存
    [0.107193] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
    [ 0.107202] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
    [0.107235] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
    [0.107310] SMP:具有1个节点、4个 CPU
    [0.187024] SMP:总共激活了4个处理器。
    [0.191837] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.197102] CPU 特性:检测到:CRC32指令
    [0.209786] CPU:所有 CPU 均以 EL2启动
    [0.213996]替代方法:修补内核代码
    [0.219703] devtmpfs:初始化
    [0.230007]由于缺少种子而禁用 KASLR
    [ 0.234766]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [ 0.244744] futex 哈希表条目:1024 (顺序:465536字节、线性)
    [ 0.266066] pinctrl core:初始化 pinctrl subsystem
    [0.272106] DMI 不存在或无效。
    [0.276723] NET:注册的协议系列16
    [ 0.282948] dma:用于原子分配的预分配256 kib Gfp_kernel 池
    [ 0.290294] dma:原子分配的预分配256 kib GFP_kernel|GFP_DMA 池
    [ 0.298363] dma:原子分配的预分配256 kib gfp_kernel|gfp_dma32池
    [ 0.307098] thermic_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
    [ 0.307104] thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [ 0.313826]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [ 0.327547]使用65536个条目初始化的 ASID 分配器
    [0.358145] HugeTLB Registered 1.00 GiB 页面大小,预分配0页
    [0.365028] HugeTLB 已注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页面
    [0.371891] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.378743] HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
    [ 0.386636] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [ 0.393898] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [ 0.403013] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
    [ 0.407522] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
    [ 0.412423] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
    [0.417787] iommu:默认域类型:已翻译
    [0.423128] SCSI 子系统已初始化
    [0.427378] MC: Linux 媒体接口: v0.10
    [0.431772]视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
    [ 0.437448] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [ 0.442524] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.451873] PTP 时钟支持寄存
    [ 0.455910] EDAC MC:版本:3.0.0
    [ 0.459792] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
    [ 0.466952] FPGA Manager 框架
    [ 0.470523]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.477675] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
    [0.484135] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.488203] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
    [0.500665] NET:已注册的协议系列2
    [0.505409] IP idents 哈希表条目: 32768 (顺序: 6, 262144字节,线性)
    [0.514140] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:216384字节、线性)
    [ 0.522930] TCP 建立的哈希表条目:16384 (顺序:5131072字节、线性)
    [0.531134] TCP 绑定散列表条目: 16384 (顺序: 6, 262144字节,线性)
    [0.538863] TCP:已配置散列表(已建立16384 BIND 16384)
    [ 0.545765] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:332768字节、线性)
    [ 0.552656] UDP-Lite 散列表条目: 1024 (顺序: 332768字节,线性)
    [0.560139] NET:注册的协议系列1
    [ 0.565059] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.571132] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.575969] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.580783] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.587378] PCI:CLS 0字节,默认为64
    [ 0.592260]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    [0.604374]初始化系统信任的密钥环
    [ 0.609168]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=19 bucket_order=0
    [0.619574] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.626127] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [ 0.631345]密钥类型 id_resolver 已注册
    [ 0.635625]已注册密钥类型 id_legacy
    [0.639792] nfs4filelaouty_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.646654] nfs4flexfilelexy_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.654415] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [ 0.694562]密钥类型非对称寄存
    [ 0.698760]已注册非对称密钥解析器"x509"
    [0.703786]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
    [0.711351] IO 调度器 MQ-Deadline 注册
    [0.715982] IO 调度程序凸起已注册
    [0.722219] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚、尺寸136
    [0.728560] pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚、尺寸684
    [0.741914]串行:8250/16550驱动器,10个端口,IRQ 共享启用
    [0.762072]板:已加载模块
    [ 0.772335]环路:已加载模块
    [0.776492]加速度:07.714.04.00-RC1
    [0.783959] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.789735] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [0.796147] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.802254] sky2:驱动程序版本1.30
    [ 0.806986] VFIO -用户级元驱动程序版本: 0.3
    [0.813287] i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [0.818573] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.824909] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
    [0.829699] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序辅助器
    [0.836607] ledtrig-cpu:已注册,以指示 CPU 上的活动
    [0.843113] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
    [0.851255]开路:探测导管方法。
    [0.855858]选型:版本3.19 (d6c5d003)
    [ 0.856151] OTEE:启用动态共享存储器
    [0.865825] optee:初始化驱动程序
    [0.871665] NET:注册的协议系列17
    [0.876386] 9pnet:安装9P2000支持
    [ 0.880830]注册密钥类型 DNS_resolver
    [0.885410]加载已编译的 X.509证书
    [ 0.901013] ti-sci 440430.system-controller:暂停需要 ti、ctx-memory-region、但不提供。
    [ 0.911194] ti-sci 440430.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败,mem SUSPEND 将不起作用。
    [ 0.921429] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (chill Capybar')
    [ 0.987842] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 通用
    [ 0.996187] OMAP-GPMC 3b000000.memory-controller:GPMC 版本6.0
    [ 1.002630] GPMC_MEM_INIT:禁用0x0-0x1000000映射的 CS 0
    [ 1.011857] omap_i2c 200000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    [ 1.019540] omap_i2c 2001000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
    [ 1.025854] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:创建中断路由器5个域
    [ 1.034223] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
    [ 1.043469] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
    [ 1.052960] ti-udma 485c0100.dma-控制器:环数:82
    [ 1.061051] ti-udma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
    [ 1.072169] ti-udma 485c0000.dma-控制器:响铃次数:150
    [ 1.082171] ti-udma 485c0000.dma-控制器:通道:35 (tchan:20、rchan:15)
    [ 1.092341] printk:控制台[ttyS2]已禁用
    [ 1.096793] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 27,BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.105561] printk:启用控制台[ttyS2]
    [ 1.105561] printk:启用控制台[ttyS2]
    [ 1.114005] printk:bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
    [ 1.114005] printk:bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
    [ 1.128870] spi-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
    [ 1.133895]在 MTD 设备 fc40000.spi.0上找到7个固定分区
    [ 1.140856]在"fc4000.spi.0"上创建7个 MTD 分区:
    [ 1.146251] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [ 1.152957] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [1.159348] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
    [1.165822] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospi.env"
    [1.171999] 0x0000006c0000-0x000000700000 :"ospi.env.backup"
    [ 1.178757] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
    [1.185212] 0x000003fc0000-0x000004000000 :"ospi.phypatern"
    [ 1.198198198198198] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [ 1.241686] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:davinci mDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 1.251355] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
    [ 1.259455] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序 TI DP83867
    [ 1.267638] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 qui
    [ 1.280482] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
    [ 1.287608] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
    [ 1.294279] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [ 1.306718] rtc-ti-k3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
    [1.311913] RTC-TI-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:08 UTC (8)
    [ 1.424452] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [ 1.426440] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
    [1-44634] pca953x 1-0022:未找到电源 VCC,使用虚拟稳压器
    [ 1.453095] pca953x 1-0022:使用 AI
    [1.474382] mmc0:fa1000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc]使用 ADMA 64位
    [1.481162] sii902x 1-003b:未找到电源 iovcc,使用虚拟调节器
    [1.488846] sii902x 1-003b:未找到 cvcc12电源,使用虚拟调节器
    [1.498653] i2c i2c-1:添加了多路复用 i2c 总线2
    用于次要0上的30200000.DSS 的[1.505556][DRM]已初始化 tidss 1.0.0 20180215
    [ 1.513299] tidss 302000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸
    [ 1.522237] VDD_mmc1:由 VCC_3V3_sys 供电
    [ 1.528522] wlan_lten:由 VCC_3V3_sys 供电
    [ 1.53469] debugfs:目录'pd:53'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 1.542024] debugfs:目录'pd:52'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 1.542034] wlan_en:由 wlan_lten 提供
    [ 1.549313] debugfs:目录'pd:51"和父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 1.549588] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [ 1.553532] mmc2:CQHCI 版本5.10
    [ 1.560915] debugfs:目录'pd:182'与父级'pm_genpd'已存在!
    [ 1.586728] ALSA 设备列表:
    [1.589719]找不到声卡。
    [ 1.590921] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]、使用 ADMA 64位
    [ 1.591622] mmc0:切换至总线宽度8失败
    [ 1.605246] mmc0:已启用命令队列引擎
    [1.609733] mmc0:地址0001处的全新 HS200 MMC 卡
    [1.609739] mmc2:fa2000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa2000.mmc](使用 ADMA 64位
    [ 1.610222]正在等待根设备 PARTUUUI=d063da37-02...
    [ 1.615325] mmcblk0:mmc0:0001 A3A564 233 GiB
    [1.615562] sdhci-am654 fa200000.mmc:卡声称支持的电压低于定义的范围
    [1.627490] mmc2:地址0001处的新型高速 SDIO 卡
    [ 1.627952] mmcblk0boot0:mmc0:0001 A3A564分区1 4.00 mib
    [ 1.651850] mmcblk0boot1:mmc0:0001 A3A564分区2 4.00 mib
    [1.656909] mmc1:地址1234处的全新超高速 SDR104 SDHC 卡
    [ 1.657923] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 A3A564分区3 16.0 MiB、chardev (237:0)
    [ 1.665005] mmcblk1:mmc1:1234 SA32G 28.9 GiB
    [ 1.678385] mmcblk1:p1 p2
    [ 1.678441] mmcblk0:p1
    [ 7.252417] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [7.349318] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
    [7.357489] VFS:在设备179:98上安装了根(ext4文件系统)。
    [7.367963] devtmpfs:已安装
    [7.372167]释放未使用的内核内存:1792K
    [7.376791]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [7.554871] systemd[1]:构建前的系统时间,提前时钟。
    [7.615521] NET:注册的协议系列10
    [7.621019]采用 IPv6的段路由
    [7.641940] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCR2 -idn -PCRE2 default-architer=Hybrid)
    [7.664021] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。

    欢迎来到 Arago 2021.09!

    [7.699280] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [8.024135] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [8.031056] systemd[1]:system-Getty.slic: unit 配置了 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/Cgroup Fire。
    [8.043420] systemd[1]:(此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个装置显示。)
    [8.05461] systemd[1]:已创建片 system-Getty.slice。
    [ OK ]创建了片 system-Getty.slice。
    [8.077873] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [8.085741] systemd[1]:已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [ OK ]已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [8.109841] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [8.117428] systemd[1]:已创建切片用户和会话切片。
    [确定]已创建切片用户和单次治疗切片。
    [8.138156] systemd[1]:已开始向控制台目录监视分派密码请求。
    [确定]已开始将口令…发送到控制台目录监视。
    [8.161986] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ OK ]已开始将密码转发…到 Wall Directory Watch。
    [8.185931] systemd[1]:已到达目标路径。
    [ OK ]已到达目标路径。
    [8.201812] systemd[1]:已到达目标远程文件系统。
    [ OK ]已达到目标远程文件系统。
    [8.221790] systemd[1]:已到达目标层。
    [ OK ]已达到目标层面。
    [8.237795] systemd[1]:已达到目标交换。
    [ OK ]已达到目标交换。
    [8.260503] systemd[1]:Listening on RPCbind Server Activation Socket (正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字)。
    [ OK ]侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [8.281914] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
    [ OK ]已达到目标 RPC 端口映射器。
    [8.307052] systemd[1]:Listening on Process Core Dump Socket (进程核心转储套接字)。
    [ OK ]侦听进程核心转储套接字。
    [8.330219] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
    [ OK ]侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
    [8.366421] systemd[1]:条件检查导致跳过日志审计套接字。
    [8.375249] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [8.398437] systemd[1]:Listening on Journal Socket。
    [确定]收听日记帐套接字。
    [8.414518] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ OK ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [8.438306] systemd[1]:侦听 udev Control Socket。
    [ OK ]侦听 udev 控制套接字。
    [8.458183] systemd[1]:Listening on udev Kernel Socket (正在侦听内核套接字)。
    [ OK ]侦听 udev 内核套接字。
    [8.482128] systemd[1]:正在装入巨型页面文件系统...
    装入巨型页面文件系统...
    [8.502048] systemd[1]:正在装入 POSIX 消息队列文件系统...
    正在装入 POSIX Message Queue 文件系统...
    [8.529912] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
    正在安装内核调试文件系统...
    [8.551258] systemd[1]:正在装入临时目录(/tmp).
    正在装入临时目录(/tmp)...
    [8.570077] systemd[1]:启动创建当前内核的静态设备节点列表...
    …创建当前内核的 st 代码列表...
    [8.597657] systemd[1]:正在启动 psplash boot 闪屏...
    正在启动初始启动启动启动界面...
    [8.626552] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
    正在启动 RPC 绑定...
    [8.646072] systemd[1]:条件检查导致跳过对根设备的文件系统检查。
    [8.660926] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记帐服务...
    [8.689253] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [8.710235] systemd[1]:正在启动重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [8.711958] cryptodev: Loading out-of-tree module taints kernel.
    正在启动重新挂载根和内核文件系统 cryptodev: driver 1.10 loaded。
    [0m...
    [ 8.730482] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
    [8.746420] systemd[1]:Starting udev Coldplug All Devices...(正在启动 udev Coldplug 所有设备...)
    正在启动 udev Coldplug 所有设备...
    [8.776362] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
    [ OK ]已启动 RPC 绑定。
    [8.794566] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日记帐服务。
    [ OK ]已装入巨型页面文件系统。
    [ OK ]已挂载的 POSIX Message Queue 文件系统。
    [ OK ]已安装的内核调试文件系统。
    [确定]装入的临时目录(/tmp)。
    [ OK ]开始创建 sta 的列表… 所有与 USB 相关的节点。
    [失败]启动初始屏幕启动初始屏幕失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status psplash-start.service'。
    [Depend] Star…Progress Communication helper 的依赖失败。
    [ OK ]已启动加载内核模块。
    [ OK ]已开始重新装载根文件系统和内核文件系统。
    正在安装内核配置文件系统...
    正在启动清空日志到持久存储...
    [9.037226] systemd-journald[197]:已收到客户端刷新运行时日志的请求。
    [9.046103] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
    Starting Apply Kernel Variables...[ 9.059009] random:systemd-journal:uninitialized urandom read (16 bytes read)

    [9.086370] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
    开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [ OK ]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始清除日志到持久存储。
    [ OK ]已开始应用内核变量。
    [ OK ]已开始在/dev 中创建静态设备节点。
    [ OK ]已达到目标本地文件系统(Pre)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [ OK ]已启动 udev Coldplug 所有设备。
    [确定]已安装的/media/ram.
    [确定]已安装的/var/volatile.
    正在开始加载/保存随机种子...
    [ OK ]已达到目标本地文件系统。
    正在启动创建易失性文件和目录...
    [ OK ]启动 udev 内核设备管理器。
    [ OK ]已开始创建易失性文件和目录。
    [ 11.166227]随机: crng init done
    [ 11.169649]随机:由于频率限制而错过57随机警告
    正在启动网络时间同步...
    正在启动有关系统引导/关机的更新 utmp...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [ OK ]已启动有关系统启动/关机的更新 utmp。
    [确定]已启动网络时间同步。
    [ OK ]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]开始每日清理临时目录。
    [确定]已达到目标系统时间设置。
    [确定]已达到目标系统时间同步。
    [ OK ]已达到目标计时器。
    [ OK ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ OK ]侦听 D 总线系统消息总线插槽。
    [ OK ]正在收听 dropbear.socket。
    [ OK ]达到了目标套接字。
    [ OK ]已达到目标基本系统。
    [ OK ]已启动 D-Bus 系统消息总线。
    开始打印关于 GPLv3软件包的通知...
    正在启动 IPv6包过滤框架...
    正在启动 IPv4数据包过滤框架...
    正在启动登录服务...
    [ OK ]启动的 TEE Supplicant。
    正在启动 telnetd.service……
    [ OK ]启动 IPv6包过滤框架。
    [ OK ]已启动 IPv4数据包过滤框架。
    [ OK ]已到达目标网络(Pre)。
    正在启动网络服务...
    [确定]启动 telnetd.service。
    正在启动 LSB:扩展引导设备的 Rootfs ...
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始等待网络配置...
    正在启动网络名称解析...
    [ 14.085738] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [ 14.102494] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:设置新的 flow-id-base 19
    [ 14.122147] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth1:PHY [8000f00.MDIO:01]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POLL)
    [ 14.131700] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [14.152453] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:已分配保留内存节点 M4F-dma-memory@9cb00000
    [ 14.161359] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [ 14.175069] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POLL)
    [ 14.184544] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth0:为 phy/RGMII-rxid 链路模式配置
    [14.195389] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:配置 M4实现 remoteproc 模式
    [14.213883] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:取消置位器件的本地复位
    [14.221307] remoteproc remoteproce0: 5000000.m4fss 可用
    [ 14.927692] platform 78000000.r5f:R5F 内核可能已由另一台主机启动,已编程状态(0)!=实际状态(1)
    [ 14.939895]平台78000000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [ 14.940102] platform 78000000.r5f:已分配保留内存节点 r5f-dma-memory@9da00000
    [14.940415] remoteproc remoteproce1:78000000.r5f 可用
    [14.964513] remoteproc remoteproce1:正在连接到78000000.r5f
    [ 14.964853] platform 78000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [14.964882] remoteproc1#vdev0buffer:已分配保留内存节点 r5f-dma-memory@9da00000
    [14.986358] virtio_rpmsg_BUS virtio0: rpmsg host is online
    [14.987670] remoteproce1#vdev0buffer:注册的 virtio0 (类型7)
    [ 14.987726] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [ 15.005619] remoteproc remoteproce1:现已连接远程处理器78000000.r5f
    [ 15.005925] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [ 15.088136] remoteproc remoteproc0:am62-mcu-m4f0_0-FW 的直接固件加载失败并显示错误-2
    [15.097355] remoteproc remoteproc0:启动5000000.m4fss
    [ 15.105402] remoteproc remoteproc0:am62-mcu-m4f0_0-FW 的直接固件加载失败并显示错误-2
    [15.115873] remoteproc remoteproc0: request_firmware failed:-2
    [确定]已启动登录服务。
    [ OK ]已启动 LSB:展开启动设备的 Rootfs。
    [ OK ]已启动网络名称解析。
    [ OK ]已到达目标网络。
    [确定]已达到目标主机和网络名称查找。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]启动 NFS 状态监视器以锁定 NFSv2/3。
    正在启动许可用户会话...
    [确定]已启动的许可用户会话。
    [ OK ]已启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [ OK ]启动了 tty1上的 Getty。
    [ OK ]已启动 ttyS2上的串行 Getty。
    [ OK ]到达目标登录提示。
    正在启动同步系统和硬件时钟...
    [ OK ]已开始同步系统和硬件时钟。
    [ OK ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
    [18.822121] remoteproc remoteproce2:300740.pru 可用
    [18.833268] remoteproc remoteproce3:30078000.pru 可用
    [ 18.854243] cdns-csi2rx: 30101000.csi-bridge 的探测失败,错误-22
    [确定]找到设备/dev/mmcblk1p1.
    正在启动/dev/mmcblk1p1...上的文件系统检查
    [ 18.972666] tps6598x 0-003f:无法找到中断,切换到轮询


    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    巴什
    cifs-utils
    dosfstools
    更少
    libdw1
    锂电池 F1
    libreadline8
    分得的

    如果您不希望分发 GPLv3组件、请将其删除
    上述软件包的影响。 这可以使用
    opkg remove 命令。 例如:
    OKG 拆卸
    其中 是上表中打印的名称

    注意:如果软件包依赖于另一个软件包,
    将收到相关软件包的通知。 您应该
    使用--force-remove-of-detailed-packages 选项可以
    此外、还移除了相关封装、

    [ 19.06659] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbfs
    [19.074776]用户:已注册的新接口驱动程序集线器****

    [确定]已开始打印有关 GPLv3 p[ 19.084907]的通知 usbcore:已注册新设备驱动程序 USB
    解决方案。
    [确定]在/dev/mmcblk1p1.上启动文件系统检查
    [ 19.207122] cfg80211:为监管数据库加载编译的 X.509证书
    [ OK ]已达到目标硬件激活 U[19.223138] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [ 19.225247] cfg80211:已加载 X.509证书"forshee:00b28ddf47aef9cea7"
    SB 小工具。
    [ 19.229642] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号1
    [19.245181] platform regulation.0:用于 regulation.db 的直接固件加载失败,出现错误-2
    [ 19.245392] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: HCC params 0x0258fe6d HCI 版本0x110 quirks 0x0000002000010010
    [ 19.253839] cfg80211:加载 regulation.db 失败
    [ 19.263363] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: IRQ 481, io mem 0x31100000
    [ OK ] Listening on Load/Save RF…itch S[ 19.274715] usb USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=5
    tatus /dev/rfkill 观察.
    [ 19.288423] USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [19.298242] USB USB1:产品:xHCI 主机控制器
    [19.303164] USB USB1:制造商:Linux 5.10.153-g3eee621d16 xhci-hcd
    挂载/run/media/mmcblk1p1...[ 19.310295] USB USB1:SerialNumber: xhci-hcd.3.auto

    [19.320651] HUB 1-0:1.0:找到 USB HUB
    [19.324564] HUB 1-0:1.0:检测到1个端口
    [ 19.330958] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [19.336626] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号2
    [ 19.344619] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed

    [19.356860] USB USB2 :我们不知道此主机的 LPM 算法,禁用 LPM。
    [ 19.365190] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice=5.10
    [ 19.373506] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [19.380785] USB USB2:产品展示:xHCI 主机控制器
    [19.385772] USB USB2:制造商:Linux 5.10.153-g3eee621d16 xhci-hcd
    [ 19.392471] USB USB2:SerialNumber:xhci-hcd.3.auto
    [ 19.393251] HUB 2-0:1.0:找到 USB HUB
    [19.401331] HUB 2-0:1.0:配置失败,集线器没有任何端口! (错误-19)
    [确定]已启动保存/恢复声卡状态。
    [ OK ]已达到目标声卡。
    [确定]已安装的/run/media/mmcblk1p1.
    [ 19.494393] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的固件失败,错误-2
    [ 19.505134] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 固件失败,错误-2
    [ 19.515983] wlcore:Error Could not get configuration binary/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2
    [ 19.524792] wlcore:警告恢复为默认配置
    [ 19.874150] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [ 19.883756] wlcore:已加载
    正在启动加载/保存 RF kill Switch 状态...
    [ OK ]已启动加载/保存 RF Kill Switch 状态。
    [ 20.278056] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:用于 ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [ 20.288769] wlcore:Error Could not get firmware ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
    [ 20.641983] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 固件失败,错误-2
    [ 20.65267] wlcore:Error Could not get firmware ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
    [ 21.005981] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 固件失败,错误-2
    [ 21.016683] wlcore:错误无法获取固件 ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
    [21.024510] wlcore:尽管重试3次,固件启动仍失败

    ______ ______ __
    |_|_______|____|||
    |||_|.'|。 |。 ||____|。 ||||-|_|_|
    |___||||||||||||||||||||||||||____|||||||||||||____|||||____|||___||||||||||||||||||||||
    |________|||___|

    Arago 项目 am62xx-evm ttyS2

    Arago 2021.09 am62xx-evm ttyS2

    am62xx-EVM 登录名:root
    root@am62xx-EVM:~#
    root@am62xx-evm:~ ls
    root@am62xx-evm:~# cd /
    root@am62xx-evm:/# ls
    bin 引导设备等主目录初始化库 linuxrc 介质 mnt 处理器 run sbin 系统 tmp
    root@am62xx-evm:/# cd ..
    root@am62xx-evm:/# ls
    bin 引导设备等主目录初始化库 linuxrc 介质 mnt 处理器 run sbin 系统 tmp
    root@am62xx-evm:/#
    root@am62xx-evm:/# MMC dev 0 1
    -sh:mmc:未找到命令
    root@am62xx-evm:/#
    root@am62xx-evm:/#
    root@am62xx-evm:/# reboot
    正在停止用户 root 的会话 C1。
    [确定]已停止目标多用户系统。
    [ OK ] Stopped target 登录提示。
    [ OK ]已停止目标 RPC 端口映射器。
    [确定]已停止目标声卡。
    [ OK ]已停止目标计时器。
    [ OK ]已停止每日清理临时目录。
    [ OK ]已停止目标硬件激活 USB 小工具。
    [ OK ]已关闭加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    正在停止保存/恢复声卡状态...
    正在停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在停止 tty1上的 Getty...
    正在停止 NFSv2锁定的 NFS 状态监视器...
    正在停止 ttyS2上的串行 Getty...
    正在停止加载/保存随机种子...
    正在停止 TEE 请求...
    正在停止 thermal-zone-init.service……
    [ OK ]已停止 TEE Supplicant。
    [ OK ]已停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [ OK ]在 tty1上停止了 Getty。
    [确定]已停止 NFS 状态监视器以锁定 NFSv2/3。
    [ OK ]已在 ttyS2上停止串行 Getty。
    [确定]已停止 thermal-zone-init.service。
    [ OK ]已停止用户 root 的会话 C1。
    [ OK ]已删除片 system-Getty.slice。
    [确定]已删除片 system-serial\x2dgetty.slice。
    正在停止 LSB:网络基准测试...
    正在停止 LSB:扩展引导设备的 Rootfs ...
    正在停止登录服务...
    正在停止 UID 0的用户管理器...
    [确定]已停止 UID 0的用户管理器。
    [确定]已停止保存/恢复声卡状态。
    [确定]已停止加载/保存随机种子。
    [确定]已停止 LSB:网络基准测试。
    [ OK ] Stopped LSB:展开引导设备的 Rootfs。
    [确定]已停止的目标网络处于联机状态。
    [ OK ]已停止目标主机和网络名称查找。
    [确定]已停止目标系统时间同步。
    [确定]已停止目标系统时间设置。
    正在停止 telnetd.service……
    正在停止用户运行时目录/run/user/0...
    [确定]卸载/run/user/0.
    [确定]已停止 telnetd.service。
    [确定]停止的用户运行时目录/run/user/0.
    [确定]已删除 UID 0的切片用户切片。
    停止 D 总线系统信息总线...
    正在停止许可用户会话...
    [ OK ]已停止 D 总线系统消息总线。
    [确定]已停止登录服务。
    [确定]已停止的允许用户会话。
    [ OK ]已停止目标网络。
    [ OK ]已停止目标远程文件系统。
    正在停止网络名称解析...
    [确定]已停止网络名称解析。
    正在停止网络服务...
    [确定]已停止网络服务。
    [确定]已停止目标网络(预)。
    [ OK ]已停止 IPv6数据包过滤框架。
    [ OK ]已停止 IPv4数据包过滤框架。
    [确定]已停止目标基本系统。
    [ OK ]已停止目标路径。
    [确定]已停止将密码分派…到控制台目录监视。
    [ OK ]已停止转发密码 R…转发到 Wall Directory Watch。
    [ OK ]已停止的目标层面。
    [确定]已删除切片用户和单次治疗切片。
    [ OK ]已停止目标套接字。
    [ OK ]已关闭 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ OK ]已关闭的 D 总线系统信息总线插座。
    [ OK ]已关闭 dropbear.socket。
    [ OK ]已停止目标系统初始化。
    [ OK ]停止应用内核变量。
    [ OK ]已停止加载内核模块。
    正在停止网络时间同步...
    正在停止有关系统引导/关机的更新 utmp...
    [确定]已停止网络时间同步。
    [ OK ]有关系统启动/关机的已停止更新 utmp。
    [ OK ]已停止创建易失性文件和目录。
    [ OK ]已停止目标本地文件系统。
    卸载/media/ram...
    卸载/run/media/mmcblk1p1...
    正在卸载临时目录(/tmp)...
    卸载/var/volatile...
    [确定]卸载/media/ram.
    [确定]卸载/run/media/mmcblk1p1.
    [确定]卸载的临时目录(/tmp)。
    [确定]卸载/var/volatile.
    [ OK ]已停止目标交换。
    [ OK ]已达到目标,请卸载所有文件系统。
    [确定]/dev/mmcblk1p1.上的已停止文件系统检查
    [ OK ]已删除片 system-systemd\x2dfsck.slice。
    [确定]已停止目标本地文件系统(预览)。
    [ OK ]已停止重新挂载根文件系统和内核文件系统。
    [ OK ]已停止在/dev 中创建静态设备节点。
    [ OK ]已达到目标关机。
    [ OK ]已达到最终目标步骤。
    [确定]已开始重新启动。
    [ OK ]已达到目标重启。
    [ 728.714550]看门狗: watchdog0: nowaouting 阻止看门狗停止!
    [728.714663] systemd-journald[197]:未能发送 watchdog=1通知消息:连接已拒绝
    [ 728.721500]看门狗: watchdog0: nowaouting 阻止看门狗停止!
    [ 728.738012]看门狗: watchdog0:看门狗没有停止!
    [728.765223] systemd-shutdown[1]:同步文件系统和块设备。
    [730.768373] systemd-shutdown[1]:将 SIGTERM 发送到其余进程。
    [730.78369] systemd-journald[197]: received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
    [730.801159] systemd-shutdown[1]:将 SIGKILL 发送到其余进程...
    [730.814687] systemd-shutdown[1]:硬件看门狗"K3 RTI 看门狗",版本0
    [730.824192] systemd-shutdown[1]:卸载文件系统。
    [730.832205][880]:重新安装"/"只读输入,选项为"(null)"。
    [730.967519] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
    [730.97979768] systemd-shutdown[1]:所有文件系统均已卸载。
    [730.985339] systemd-shutdown[1]:停用交换。
    [730.990585] systemd-shutdown[1]:所有交换已停用。
    [730.995810] systemd-shutdown[1]:断开循环设备。
    [731.004016] systemd-shutdown[1]:已分离所有循环设备。
    [731.009636] systemd-shutdown[1]:断开 DM 设备。
    [731.015088] systemd-shutdown[1]:所有 DM 设备均已分离。
    [731.020490] systemd-shutdown[1]:所有文件系统、交换、循环设备和 DM 设备已分离。
    [731.037130] systemd-shutdown[1]:同步文件系统和块设备。
    [731.044072] systemd-shutdown[1]:正在重新启动。
    [731.072891]重新启动:重新启动系统

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:53:21 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    SPL 初始堆栈使用:13424字节
    尝试从 MMC2引导
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    正在从 MMC 加载环境... ***警告-使用默认环境时未找到 MMC 卡

    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.7 (发布版本):v2.7.0 - 359-g1309c6c805-dirty
    公告:BL31建设时间:2022年12月14日11:48:12
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Wed Dec 14 11:52:03 UTC 2022 Aarch64
    I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
    I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC:主 CPU 初始化
    I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    I/TC:Huk 已初始化
    I/TC:已激活 SA2UL 器件
    I/TC:为 GP 器件修复 SA2UL 防火墙所有者
    I/TC:已为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
    I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
    I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
    I/TC:主 CPU 切换至正常引导状态

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    尝试从 MMC2引导


    U-Boot 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)

    SoC:AM62X SR1.0 GP
    型号:Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    电路板:AM62-SKEVM 修订版 E3
    DRAM:2 GiB
    MMC@fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2
    正在从 MMC 加载环境... MMC:块编号0x3500超过 max (0x2000)
    ***警告-!读取失败,使用默认环境

    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    NET:eth0:以太网@8000000port@1
    按任意键以停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    加载"boot.scr"失败
    1490字节在4ms 内读取(363.3 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc1导入环境...
    正在运行 uenvcmd ...
    1字节在3ms (0字节/s)内读取
    已经设置。
    18608640字节、读取时间为214ms (82.9MiB/s)
    55468字节的读取时间为9ms (5.9MiB/s)
    ##平展设备树 Blob、88000000
    在0x88000000使用 FDT Blob 引导
    正在将设备树装载到000000008feef000,结束000000008fffff... 确定

    正在启动内核...

    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [ 0.000000] Linux 版本5.10.153-g3ee621d16 (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (a-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10) 9.2.1 20191025, GNU SMP (a-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12[ARM-2019.12))#2.39.1 201954:2039.1 UTC(预编号:2012)
    [ 0.000000]机器放电模型:德州仪器 AM625 SK
    [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009c800000处创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000创建了 DMA 内存池,大小为14MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x000000009da00000创建了 DMA 存储器池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009db00000处创建了 DMA 内存池,大小为12MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9db00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]区域范围:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] dma32空
    [ 0.000000]正常为空
    [ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [ 0.000000]早期存储器节点范围
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009c7fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009c800000-0x000000009e6fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000dd000000
    [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50008 r8192 d31912 u90112
    [ 0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:516096
    [ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=PARTUUUUEF=d063da37-02 rw rootfsttype=ext4 rootwait
    [ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
    [ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:131072 (顺序:81048576字节、线性)
    [ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [ 0.000000]内存:1456352K/2097152K 可用(10880K 内核代码、1148K rwdata、4212K rodata、1792K 初始化、432K BSS、 116512K 保留、524288K CMA 保留)
    [ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
    [ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=4
    [ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [ 0.000000] GICv3:实施256个 SPI
    [ 0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
    [ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [ 0.000000] GICv3:实施16个 PPI
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
    [ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.000000] GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080030000
    [ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080040000
    [ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
    [ 0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.008530]控制台:彩色模拟设备80x25
    [0.013120]校准延迟环路(跳过),通过定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.023801] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.028605] LSM:正在初始化安全框架
    [ 0.033389]挂载高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节、线性)
    [ 0.040970]安装点高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节,线性)
    [ 0.050738] RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.055923]平台 MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
    [0.06237] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
    [0.071494] EFI 服务将不可用。
    [0.076413] SMP:启动二级 CPU ...
    I/TC:次级 CPU 1初始化
    I/TC:次级 CPU 1切换至正常引导状态
    I/TC:次级 CPU 2初始化
    I/TC:次级 CPU 2切换至正常引导状态
    I/TC:次级 CPU 3正在初始化
    I/TC:次级 CPU 3切换至正常引导状态
    [0.089697]在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
    [0.089734] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [ 0.08948] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
    [ 0.089810] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
    [0.098477]在 CPU2上检测到 VIPT I-cache
    [ 0.098503] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
    [ 0.098515] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
    [0.098552] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
    [0.107177]在 CPU3上检测到 VIPT I-cache
    [ 0.107200] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
    [ 0.107210] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
    [0.107244] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
    [0.107328] SMP:拥有1个节点、4个 CPU
    [0.187043] SMP:总共激活了4个处理器。
    [0.191855] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.197121] CPU 特性:检测到:CRC32指令
    [0.209832] CPU:所有 CPU 均在 EL2启动
    [0.214041]替代方案:修补内核代码
    [0.219745] devtmpfs:初始化
    [0.230023]由于缺少种子而禁用 KASLR
    [ 0.234775]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [ 0.244757] futex 哈希表条目:1024 (顺序:465536字节、线性)
    [0.266102] pinctrl core:初始化 pinctrl subsystem
    [0.272138] DMI 不存在或无效。
    [0.276755] NET:注册的协议系列16
    [ 0.282997] dma:用于原子分配的预分配256 KiB GFP_kernel 池
    [ 0.290347] dma:原子分配的预分配256 kib Gfp_kernel|Gfp_dma 池
    [ 0.298417] dma:预分配256 kib gfp_kernel|gfp_dma32用于原子分配的池
    [ 0.307150] thermal_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
    [ 0.307157] Thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [ 0.313880]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [ 0.327600]使用65536个条目初始化的 ASID 分配器
    [0.358209] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
    [0.365093] HugeTLB 已注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页面
    [0.371955] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.378808] HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
    [ 0.386695] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [ 0.393944] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [ 0.403058] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
    [ 0.407573] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
    [ 0.412473] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
    [0.417852] iommu:默认域类型:已翻译
    [0.423198] SCSI 子系统已初始化
    [0.427443] MC: Linux 媒体接口: v0.10
    [0.431836]视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
    [ 0.437510] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [ 0.442585] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [ 0.451934] PTP 时钟支持已注册
    [ 0.455972] EDAC MC:版本:3.0.0
    [ 0.459841] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
    [ 0.467008] FPGA manager 框架
    [ 0.470575] Advanced Linux Sound Architecture Driver initialized.(已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。)
    [0.477737] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
    [0.484197] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.488263] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
    [0.500704] NET:注册的协议系列2
    [ 0.505451] IP ID 哈希表条目:32768 (顺序:6262144字节,线性)
    [0.514167] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:216384字节、线性)
    [ 0.522958] TCP 建立的哈希表条目:16384 (顺序:5131072字节、线性)
    [0.531162] TCP 绑定散列表条目:16384 (顺序:6262144字节,线性)
    [0.538893] TCP:已配置散列表(已建立16384绑定16384)
    [ 0.545798] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:332768字节、线性)
    [ 0.552690] UDP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:332768字节、线性)
    [0.560174] NET:注册的协议系列1
    [0.565091] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.571164] RPC:已注册的 UDP 传输模块。
    [ 0.576000] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.580814] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.587409] PCI:CLS 0字节,默认为64
    [ 0.592253]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用,7个计数器可用
    [0.604387]初始化系统信任的密钥环
    [0.609181]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=19 bucket_order=0
    [0.619587] Squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.626151] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [ 0.631366]注册密钥类型 id_resolver
    [ 0.635642]注册密钥类型 id_legacy
    [0.639801] nfs4filelaouty_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.6466662] nfs4flexfilelexy_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.654429] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.695305]密钥类型非对称寄存
    [ 0.699503]已注册非对称密钥解析器"x509"
    [0.704528]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
    [0.712092] IO 调度器 MQ 最后期限已登记
    [0.716724] IO 调度程序支架已注册
    [ 0.722953] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚、尺寸136
    [0.72929294] pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
    [0.742683]串行:8250/16550驱动器,10端口,IRQ 共享已启用
    [0.762889] BRD:已加载模块
    [0.773162]环路:已加载模块
    [0.777360]加速度:07.714.04.00-RC1
    [0.784840] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.790593] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [0.797011] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.803122] sky2:驱动程序版本1.30
    [ 0.807839] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.814141] i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [ 0.819392] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.825740] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
    [ 0.830507] sdci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序辅助器
    [0.837402] ledtrig-cpu:已注册,表示 CPU 上的活动
    [ 0.843917] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
    [0.852046]光学:探测导管方法。
    [0.856647]选型:版本3.19 (d6c5d003)
    [ 0.856934] optee:启用动态共享存储器
    [ 0.866586] optee:初始化驱动器
    [0.872381] NET:已注册的协议系列17
    [0.877111] 9pnet:安装9P2000支持
    [ 0.881563]注册密钥类型 DNS_resolver
    [0.886143]正在加载已编译的 X.509证书
    [ 0.901688] ti-sci 440430.system-controller:挂起需要 ti、ctx-memory-region、但不提供。
    [ 0.911863] ti-sci 44043000.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败、mem SUSPEND 将不起作用。
    [ 0.922096] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (chill Capybar')
    [ 0.988612] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 通用
    [ 0.996948] OMAP-GPMC 3b000000.memory-controller:GPMC 版本6.0
    [ 1.003396] GPMC_MEM_INIT:禁用0x0-0x1000000映射的 CS 0
    [ 1.012583] omap_i2c 200000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    [ 1.020226] OMAP_i2c 2001000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
    [ 1.026529] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:创建中断路由器5个域
    [ 1.034887] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
    [ 1.044136] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
    [1.053612] ti-udma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:82
    [ 1.061756] ti-udma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
    [ 1.072823] ti-udma 485c0000.dma-控制器:响铃次数:150
    [ 1.082817] ti-udma 485c0000.dma-控制器:通道:35 (tchan:20、rchan:15)
    [ 1.092994] printk:控制台[ttyS2]已禁用
    [ 1.097450] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 27,BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.106219] printk:启用控制台[ttyS2]
    [ 1.106219] printk:启用控制台[ttyS2]
    [ 1.114662] printk:bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
    [ 1.114662] printk:bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
    [ 1.129529] spi-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
    [ 1.134574]在 MTD 设备 fc40000.spi.0上找到7个固定分区
    [ 1.141538]在"fc4000.spi.0"上创建7个 MTD 分区:
    [ 1.146932] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [ 1.153656] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [1.160056] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
    [1.166503] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospi.env"
    [1.172682] 0x0000006c0000-0x000000700000:"ospi.env.backup"
    [ 1.179439] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
    [1.185907] 0x000003fc0000-0x000004000000 :"ospi.phypatern"
    [ 1.198882] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [ 1.245748] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 1.255466] davinci_mDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动器 TI DP83867
    [ 1.263567] davinci_mDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序 TI DP83867
    [1.271745] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
    [ 1.284592] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
    [ 1.291719] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
    [ 1.298403] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [ 1.310796] rtc-ti-k3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
    [1.315993] RTC-TI-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:08 UTC (8)
    [ 1.428496] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [ 1.430413] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
    [1.450305] pca953x 1-0022:未找到 VCC 电源,使用虚拟稳压器
    [1.457039] pca953x 1-0022:使用 AI
    [1.478360] mmc0:fa1000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc]使用 ADMA 64位
    [1.489293] sii902x 1-003b:未找到电源 iovcc,使用虚拟调节器
    [1.496257] sii902x 1-003b:未找到 cvcc12电源,使用虚拟调节器
    [1.506119] i2c i2c-1:添加多路复用 i2c 总线2
    [1.512995][DRM]已初始化 tidss 1.0.0 20180215 (用于次要0上的30200000.DSS)
    [1.520744] tids 30200000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [ 1.529908] VDD_mmc1:由 VCC_3V3_sys 供电
    [ 1.536182] wlan_lten:由 VCC_3V3_sys 供电
    [ 1.542349] debugfs:目录"pd:53"、其中父级的'pm_genpd'已经存在!
    [ 1.542727] wlan_en:由 wlan_lten 提供
    [ 1.543035] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [ 1.549642] debugfs:目录'pd:52'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 1.553900] mmc2:CQHCI 5.10版
    [ 1.557398] debugfs:目录'PD:51"中的父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 1.57556] debugfs:目录'PD:182'与父'pm_genpd'已经存在!
    [ 1.576323] mmc0:切换至总线宽度8失败
    [ 1.593933] mmc0:已启用命令队列引擎
    [ 1.594357] mmc1:fa000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]、使用 ADMA 64位
    [1.598430] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [1.608006] mmc2:fa2000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa2000.mmc],使用 ADMA 64位
    [1.611948] mmcblk0:mmc0:0001 A3A564 233 GiB
    [ 1.623258] mmcblk0boot0:mmc0:0001 A3A564分区1 4.00 mib
    [ 1.629482] mmcblk0boot1:mmc0:0001 A3A564分区2 4.00 mib
    [1.635862] sdhci-am654 fa200000.mmc:卡声称支持的电压低于定义的范围
    [ 1.635870] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 A3A564分区3 16.0 MiB,chardev (237:0)
    [ 1.652098] ALSA 设备列表:
    [1.655087]找不到声卡。
    [ 1.658028] mmcblk0:p1
    [ 1.663940]正在等待根设备 PARTUUUID=d063da37-02...
    [ 1.665521] mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [1.693752] mmc1:地址1234处的新型超高速 SDR104 SDHC 卡
    [ 1.701065] mmcblk1:mmc1:1234 SA32G 28.9 GiB
    [ 1.707681] mmcblk1:p1 p2
    ^C^C[ 2.521665] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
    [ 2.529869] VFS:已安装在设备179:98上的 root (ext4文件系统)。
    [ 2.540101] devtmpfs:已安装
    [2.544308]释放未使用的内核内存:1792K
    [2.548940]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [2.764313] systemd[1]:系统在生成时间前的时间,提前时钟。
    [2.828848] NET:注册的协议系列10
    [2.834431]采用 IPv6的段路由
    [2.871853] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-architer=Hybrid)
    [2.893914] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。

    欢迎来到 Arago 2021.09!

    [2.931355] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.263216] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [3.270139] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置了 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/Cgroup 防火墙。
    [3.282481] systemd[1]:(此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个装置显示。)
    [3.293622] systemd[1]:已创建片 system-Getty.slice。
    [ OK ]创建了片 system-Getty.slice。
    [3.313925]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [3.321772] systemd[1]:已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [ OK ]已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [3.345900] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [3.353469] systemd[1]:已创建切片用户和会话切片。
    [确定]已创建切片用户和单次治疗切片。
    [3.374221] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始将口令…发送到控制台目录监视。
    [3.398095] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ OK ]已开始将密码转发…到 Wall Directory Watch。
    [3.422008] systemd[1]:到达目标路径。
    [ OK ]已到达目标路径。
    [3.437886] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [ OK ]已达到目标远程文件系统。
    [3.457866] systemd[1]:已到达目标层。
    [ OK ]已达到目标层面。
    [3.473872] systemd[1]:已达到目标交换。
    [ OK ]已达到目标交换。
    [3.492268] systemd[1]:侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ OK ]侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ 3.513969] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
    [ OK ]已达到目标 RPC 端口映射器。
    [3.539082] systemd[1]:侦听进程核心转储插槽。
    [ OK ]侦听进程核心转储套接字。
    [ 3.562255] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
    [ OK ]侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
    [ 3.606469] systemd[1]:条件检查导致日志审计套接字被跳过。
    [ 3.615335] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [3.638443] systemd[1]:Listening on Journal Socket。
    [确定]收听日记帐套接字。
    [3.654566] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ OK ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.678437] systemd[1]:侦听 udev Control Socket。
    [ OK ]侦听 udev 控制套接字。
    [ 3.698224] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [ OK ]侦听 udev 内核套接字。
    [3.72222222] systemd[1]:正在安装巨型页面文件系统...
    装入巨型页面文件系统...
    [3.742118] systemd[1]:正在装入 POSIX Message Queue 文件系统...
    正在装入 POSIX Message Queue 文件系统...
    [ 3.770029] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
    正在安装内核调试文件系统...
    [3.794941] systemd[1]:正在装入临时目录(/tmp)...
    正在装入临时目录(/tmp)...
    [ 3.814290] systemd[1]:正在启动为当前内核创建静态设备节点的列表...
    …创建当前内核的 st 代码列表...
    [3.841926] systemd[1]:正在启动 psplash boot 闪屏...
    正在启动初始启动启动启动界面...
    [3.870631] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
    正在启动 RPC 绑定...
    [ 3.890174] systemd[1]:条件检查导致跳过对根设备的文件系统检查。
    [3.904489] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记帐服务...
    [3.928853] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [ 3.950389] systemd[1]:正在启动重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [3.951758] cryptodev:加载树外模块标记内核。
    正在启动重新挂载根和内核文件系统 cryptodev: driver 1.10 loaded。
    [0m...
    [ 3.970357] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
    [ 3.986150] systemd[1]:正在启动 udev Coldplug 所有设备...
    正在启动 udev Coldplug 所有设备...
    [4.007843] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
    [ OK ]已启动 RPC 绑定。
    [4.022667] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日记帐服务。
    [ OK ]已装入巨型页面文件系统。
    [ OK ]已挂载的 POSIX Message Queue 文件系统。
    [ OK ]已安装的内核调试文件系统。
    [确定]装入的临时目录(/tmp)。
    [ OK ]开始创建 sta 的列表… 所有与 USB 相关的节点。
    [失败]启动初始屏幕启动初始屏幕失败。
    有关详细信息、请参阅"systemctl status psplash-start.service'。
    [Depend] Star…Progress Communication helper 的依赖失败。
    [ OK ]已启动加载内核模块。
    [ OK ]已开始重新装载根文件系统和内核文件系统。
    正在安装内核配置文件系统...
    正在启动清空日志到持久存储...
    [4.265318] systemd-journald[195]:收到客户端刷新运行时日志的请求。
    [4.273529] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    开始应用内核变量...
    [4.285944] random:systemd-journal:未初始化的 urandom read (16字节已读取)
    [4.297876] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [ OK ]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始清除日志到持久存储。
    [ OK ]已开始应用内核变量。
    [ OK ]已开始在/dev 中创建静态设备节点。
    [ OK ]已达到目标本地文件系统(Pre)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [ OK ]已启动 udev Coldplug 所有设备。
    [确定]已安装的/media/ram.
    [确定]已安装的/var/volatile.
    正在开始加载/保存随机种子...
    [ OK ]已达到目标本地文件系统。
    正在启动创建易失性文件和目录...
    [ OK ]启动 udev 内核设备管理器。
    [ OK ]已开始创建易失性文件和目录。
    [7.279446] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    正在启动网络时间同步...
    [7.296595] random:systemd-journal:未初始化的 urandom Read (16字节读取)
    [7.306332] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    正在启动有关系统引导/关机的更新 utmp...
    [ OK ]已启动有关系统启动/关机的更新 utmp。
    [确定]已启动网络时间同步。
    [ OK ]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]开始每日清理临时目录。
    [确定]已达到目标系统时间设置。
    [7.546106106] random:crng init done
    [7.549540]随机:由于频率限制而错过了62随机警告
    [确定]已达到目标系统时间同步。
    [ OK ]已达到目标计时器。
    [ OK ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ OK ]侦听 D 总线系统消息总线插槽。
    [ OK ]正在收听 dropbear.socket。
    [ OK ]达到了目标套接字。
    [ OK ]已达到目标基本系统。
    [ OK ]已启动 D-Bus 系统消息总线。
    开始打印关于 GPLv3软件包的通知...
    正在启动 IPv6包过滤框架...
    正在启动 IPv4数据包过滤框架...
    正在启动登录服务...
    [ OK ]启动的 TEE Supplicant。
    正在启动 telnetd.service……
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [ OK ]启动 IPv6包过滤框架。
    [ OK ]已启动 IPv4数据包过滤框架。
    [确定]启动 telnetd.service。
    [ OK ]已到达目标网络(Pre)。
    正在启动 LSB:扩展引导设备的 Rootfs ...
    正在启动网络服务...

    [8.014177] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:已分配保留内存节点 M4F-dma-memory@9cb00000
    [8.070823] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:为 Remoteproc 模式配置 M4
    [8.082897] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:器件的本地复位被取消置位
    [8.0928] remoteproc remoteproce0:5000000.m4fss 可用

    [ 8.581334] remoteproc remoteproc0:am62-mcu-m4f0_0-FW 的直接固件加载失败并显示错误-2
    [8.591563] remoteproc remoteproc0:启动5000000.m4fss
    [8.599167] remoteproc remoteproc0:am62-mcu-m4f0_0-FW 的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [ 8.608506] remoteproc remoteproce0:request_firmware failed:-2
    [确定]已启动登录服务。
    [ 11.831944] platform 78000000.r5f:R5F 内核可能已由另一个主机启动、已编程状态(0)!=实际状态(1)
    [ 11.846135] platform 78000000.r5f:将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [ 11.854645] platform 78000000.r5f:已分配保留内存节点 r5f-dma-memory@9da00000
    [ 11.863507] remoteproc remoteproce1:78000000.r5f 可用
    [ 11.869445] remoteproc remoteproce1:正在连接到78000000.r5f
    [ 11.875657] platform 78000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [ 11.882556] remoteproc1#vdev0buffer:已分配保留内存节点 r5f-dma-memory@9da00000
    [ 11.891590] virtii_rpmsg_BUS virtio0:rpmsg 主机在线
    [ 11.897200] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [ 11.905003] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [11.907697] remoteproce1#vdev0buffer:已注册 virtio0 (类型7)
    [ 11.922293] remoteproc remoteproce1:远程处理器78000000.r5f 现已连接
    [ OK ]已启动 LSB:展开启动设备的 Rootfs。
    [确定]已启动网络服务。
    [ 11.985224] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    正在开始等待网络配置...
    正在启动网络名称解析...
    [ 12.026984] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet:设置新的 flow-base 19
    [ 12.090556] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth1:PHY [8000f00.MDIO:01]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POLL)
    [ 12.121911] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [ 12.154692] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [ 12.183280] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POLL)
    [ 12.193503] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [ OK ]已启动网络名称解析。
    [ OK ]已到达目标网络。
    [确定]已达到目标主机和网络名称查找。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]启动 NFS 状态监视器以锁定 NFSv2/3。
    正在启动许可用户会话...
    [确定]已启动的许可用户会话。
    [ OK ]已启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [ OK ]启动了 tty1上的 Getty。
    [ OK ]已启动 ttyS2上的串行 Getty。
    [ OK ]到达目标登录提示。
    正在启动同步系统和硬件时钟...
    [ OK ]已开始同步系统和硬件时钟。
    [ OK ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
    [确定]找到设备/dev/mmcblk1p1.
    正在启动/dev/mmcblk1p1...上的文件系统检查


    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    巴什
    cifs-utils
    dosfstools
    更少
    libdw1
    锂电池 F1
    libreadline8
    分得的

    如果您不希望分发 GPLv3组件、请将其删除
    上述软件包的影响。 这可以使用
    opkg remove 命令。 例如:
    OKG 拆卸
    其中 是上表中打印的名称

    注意:如果软件包依赖于另一个软件包,
    将收到相关软件包的通知。 您应该
    使用--force-remove-of-detailed-packages 选项可以
    此外、还移除了相关封装、


    [ OK ]已开始打印有关 GPLv3软件包的通知。
    [13.559861] remoteproc remoteproce2:300740.pru 可用
    [确定]在/dev/mmcblk1p1.上启动文件系统检查
    [13.576377] remoteproc remoteproce3:30078000.pru 可用
    安装/run/media/mmcblk1p1...
    [ 13.603440] cdns-csi2rx: probe of 30101000.csi-bridge 失败,错误-22
    正在启动保存/恢复声卡状态...
    [ 13.727646] tps6598x 0-003f:找不到中断,切换到轮询
    [确定]已安装的/run/media/mmcblk1p1.
    [ 13.758068] cfg80211:为监管数据库加载编译的 X.509证书
    [ OK ]启动保存/恢复声卡 STA[ 13.782268] cfg80211:已加载 X.509证书"forshee:00b28ddf47aef9cea7"
    Te.
    [ 13.792820] Platform regulation.0:用于 regulation.db 的直接固件加载失败,错误-2
    [13.793610] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbfs
    [ 13.801523] cfg80211:无法加载 regulation.db
    [13.812182] usbcore:已注册的新接口驱动程序集线器
    [ OK ]已达到目标声卡。
    [13.818861] usbcore:已注册新设备驱动程序 USB
    [ OK ]到达目标硬件激活的 USB 小工具。
    [ OK ] Listen on Load/Save RF…itch S[ 13.852936] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    tatus /dev/rfkill 观察.
    [ 13.858753] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号1
    [ 13.869286] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: HCC params 0x0258fe6d HCI version 0x110 quirks 0x0000002000010010
    [ 13.878870] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: IRQ 481, io mem 0x31100000
    [13.885289] USB USB1:发现新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=5.10
    [ 13.893629] USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [ 13.900860] USB USB1:产品:xHCI 主机控制器
    [13.905745] USB USB1:制造商:Linux 5.10.153-g3eee621d16 xhci-hcd
    [ 13.912357] USB USB1:SerialNumber:xhci-hcd.3.auto
    [ 13.917988] HUB 1-0:1.0:找到 USB HUB
    [ 13.921827]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [ 13.927847] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [13.933405] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号2
    [ 13.934366] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的固件失败,错误-2
    [ 13.941095] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [ 13.954220] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 固件失败,错误-2
    [ 13.958367] USB USB2 :我们不知道此主机的 LPM 算法,禁用了 LPM。
    [ 13.968983] wlcore:无法获取配置二进制文件 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2
    [ 13.968999] wlcore:警告:回到默认配置
    [13.977237] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice=5.10
    [ 13.999634] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [14.006857] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [14.011743] USB USB2 :制造商: Linux 5.10.153-g3eee621d16 xhci-hcd
    [ 14.018353] USB USB2:SerialNumber:xhci-hcd.3.auto
    [14.023866]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [ 14.027711] HUB 2-0:1.0:配置失败,集线器没有任何端口! (错误-19)
    [ 14.334237] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [14.345350] wlcore:已加载
    正在启动加载/保存 RF kill Switch 状态...
    [ OK ]已启动加载/保存 RF Kill Switch 状态。
    [ 14.742093] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 固件失败,错误-2
    [ 14.752813] wlcore:错误:无法获取固件 ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
    [ 15.106055] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 固件失败,错误-2
    [ 15.116760] wlcore:错误:无法获取固件 ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
    [ 15.470043] wl18xx_driver wl18xx.2.auto:用于 ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [ 15.480747] wlcore:错误无法获取固件 ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
    [15.488577] wlcore:尽管重试3次,但固件启动失败错误

    ______ ______ __
    |_|_______|____|||
    |||_|.'|。 |。 ||____|。 ||||-|_|_|
    |___||||||||||||||||||||||||||____|||||||||||||____|||||____|||___||||||||||||||||||||||
    |________|||___|

    Arago 项目 am62xx-evm ttyS2

    Arago 2021.09 am62xx-evm ttyS2

    [ OK ]已在 ttyS2上停止串行 Getty。
    [ OK ]已启动 ttyS2上的串行 Getty。

    ______ ______ __
    |_|_______|____|||
    |||_|.'|。 |。 ||____|。 ||||-|_|_|
    |___||||||||||||||||||||||||||____|||||||||||||____|||||____|||___||||||||||||||||||||||
    |________|||___|

    Arago 项目 am62xx-evm ttyS2

    Arago 2021.09 am62xx-evm ttyS2

    am62xx-EVM 登录名:root
    root@am62xx-evm:~# cd /
    root@am62xx-evm:/#
    root@am62xx-evm:/# ls
    bin dev home 库介质处理器 sbin tmp var
    boot etc init linuxrc mnt run sys usr
    root@am62xx-evm:/# reboot
    正在停止用户 root 的会话 C1。
    [确定]已停止目标多用户系统。
    [ OK ] Stopped target 登录提示。
    [ OK ]已停止目标 RPC 端口映射器。
    [确定]已停止目标声卡。
    [ OK ]已停止目标计时器。
    [ OK ]已停止每日清理临时目录。
    [ OK ]已停止目标硬件激活 USB 小工具。
    [ OK ]已关闭加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    正在停止保存/恢复声卡状态...
    正在停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在停止 tty1上的 Getty...
    正在停止 NFSv2锁定的 NFS 状态监视器...
    正在停止 ttyS2上的串行 Getty...
    正在停止加载/保存随机种子...
    正在停止 TEE 请求...
    正在停止 thermal-zone-init.service……
    [ OK ]已停止 TEE Supplicant。
    [ OK ]已停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [ OK ]在 tty1上停止了 Getty。
    [ OK ]已在 ttyS2上停止串行 Getty。
    [ OK ]已停止用户 root 的会话 C1。
    [ OK ]已删除片 system-Getty.slice。
    [确定]已删除片 system-serial\x2dgetty.slice。
    正在停止登录服务...
    正在停止 UID 0的用户管理器...
    [确定]已停止登录服务。
    [确定]已停止 NFS 状态监视器以锁定 NFSv2/3。
    [确定]已停止 UID 0的用户管理器。
    [确定]已停止 thermal-zone-init.service。
    正在停止 LSB:网络基准测试...
    正在停止 LSB:扩展引导设备的 Rootfs ...
    正在停止用户运行时目录/run/user/0...
    [确定]卸载/run/user/0.
    [确定]已停止 LSB:网络基准测试。
    [ OK ] Stopped LSB:展开引导设备的 Rootfs。
    [确定]停止的用户运行时目录/run/user/0.
    [确定]已删除 UID 0的切片用户切片。
    [确定]已停止的目标网络处于联机状态。
    [ OK ]已停止目标主机和网络名称查找。
    [确定]已停止目标系统时间同步。
    [确定]已停止目标系统时间设置。
    停止 D 总线系统信息总线...
    正在停止许可用户会话...
    正在停止 telnetd.service……
    [ OK ]已停止 D 总线系统消息总线。
    [确定]已停止的允许用户会话。
    [确定]已停止 telnetd.service。
    [ OK ]已停止目标网络。
    [ OK ]已停止目标远程文件系统。
    正在停止网络名称解析...
    [确定]已停止网络名称解析。
    正在停止网络服务...
    [确定]已停止保存/恢复声卡状态。
    [确定]已停止网络服务。
    [确定]已停止目标网络(预)。
    [ OK ]已停止 IPv6数据包过滤框架。
    [ OK ]已停止 IPv4数据包过滤框架。
    [确定]已停止目标基本系统。
    [ OK ]已停止目标路径。
    [确定]已停止将密码分派…到控制台目录监视。
    [ OK ]已停止转发密码 R…转发到 Wall Directory Watch。
    [ OK ]已停止的目标层面。
    [确定]已删除切片用户和单次治疗切片。
    [ OK ]已停止目标套接字。
    [ OK ]已关闭 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ OK ]已关闭的 D 总线系统信息总线插座。
    [ OK ]已关闭 dropbear.socket。
    [ OK ]已停止目标系统初始化。
    [ OK ]停止应用内核变量。
    [ OK ]已停止加载内核模块。
    正在停止网络时间同步...
    正在停止有关系统引导/关机的更新 utmp...
    [确定]已停止网络时间同步。
    [确定]已停止加载/保存随机种子。
    [ OK ]有关系统启动/关机的已停止更新 utmp。
    [ OK ]已停止创建易失性文件和目录。
    [ OK ]已停止目标本地文件系统。
    卸载/media/ram...
    卸载/run/media/mmcblk1p1...
    正在卸载临时目录(/tmp)...
    卸载/var/volatile...
    [确定]卸载/media/ram.
    [确定]卸载的临时目录(/tmp)。
    [确定]卸载/var/volatile.
    [ OK ]已停止目标交换。
    [确定]卸载/run/media/mmcblk1p1.
    [ OK ]已达到目标,请卸载所有文件系统。
    [确定]/dev/mmcblk1p1.上的已停止文件系统检查
    [ OK ]已删除片 system-systemd\x2dfsck.slice。
    [确定]已停止目标本地文件系统(预览)。
    [ OK ]已停止重新挂载根文件系统和内核文件系统。
    [ OK ]已停止在/dev 中创建静态设备节点。
    [ OK ]已达到目标关机。
    [ OK ]已达到最终目标步骤。
    [确定]已开始重新启动。
    [ OK ]已达到目标重启。
    [ 297.482639]看门狗:watchdog0:nowaouting 阻止看门狗停止!
    [ 297.489635]看门狗:watchdog0:nowaouting 阻止看门狗停止!
    [ 297.0001084]看门狗:watchdog0:看门狗没有停止!
    [297.523881] systemd-shutdown[1]:同步文件系统和块设备。
    [299.838628] systemd-shutdown[1]:将 SIGTERM 发送到其余进程...
    [299.855602] systemd-journald,[195] received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
    [299.873221] systemd-shutdown[1]:将 SIGKILL 发送到其余进程...
    [299.888654] systemd-shutdown[1]:硬件看门狗"K3 RTI 看门狗",版本0
    [299.898258] systemd-shutdown[1]:卸载文件系统。
    [ 299.906572][870]:重新安装"/"只读输入,选项为"(null)"。
    [ 3000.062538] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
    [300.074222] systemd-shutdown[1]:所有文件系统均已卸载。
    [300.079838] systemd-shutdown[1]:停用交换。
    [300.085035] systemd-shutdown[1]:所有交换已停用。
    [300.090270] systemd-shutdown[1]:断开循环设备。
    [300.098497] systemd-shutdown[1]:已分离所有循环设备。
    [300.104105] systemd-shutdown[1]:断开 DM 设备。
    [300.109535] systemd-shutdown [1]:所有 DM 设备均已分离。
    [300.114937] systemd-shutdown[1]:所有文件系统、交换、循环设备和 DM 设备都已分离。
    [300.131420] systemd-shutdown [1]:同步文件系统和块设备。
    [300.138351] systemd-shutdown[1]:正在重新启动。
    [300.171540]重新启动:重新启动系统

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:53:21 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    SPL 初始堆栈使用:13424字节
    尝试从 MMC2引导
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    正在从 MMC 加载环境... ***警告-使用默认环境时未找到 MMC 卡

    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.7 (发布版本):v2.7.0 - 359-g1309c6c805-dirty
    公告:BL31建设时间:2022年12月14日11:48:12
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Wed Dec 14 11:52:03 UTC 2022 Aarch64
    I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
    I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC:主 CPU 初始化
    I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    I/TC:Huk 已初始化
    I/TC:已激活 SA2UL 器件
    I/TC:为 GP 器件修复 SA2UL 防火墙所有者
    I/TC:已为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
    I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
    I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
    I/TC:主 CPU 切换至正常引导状态

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    尝试从 MMC2引导


    U-Boot 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)

    SoC:AM62X SR1.0 GP
    型号:Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    电路板:AM62-SKEVM 修订版 E3
    DRAM:2 GiB
    MMC@fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2
    正在从 MMC 加载环境... MMC:块编号0x3500超过 max (0x2000)
    ***警告-!读取失败,使用默认环境

    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    NET:eth0:以太网@8000000port@1
    按任意键以停止自动引导:0
    =>
    =>
    =>
    =>
    =>
    =>
    =>
    =>
    => MMC 列表
    MMC@fa10000:0 (eMMC)
    MMC@fa00000: 1
    MMC@fa20000: 2
    => MMC 开发0 1
    切换到分区#1,确定
    mmc0 (第1部分)是当前器件
    => fatload MMC 1 ${loadaddr}tiboot3.bin
    331242字节在8ms (39.5MiB/s)内读取
    => MMC 写入${loadaddr}0x0 0x400

    MMC 写:dev # 0,block # 0,count 1024... 写入1024个块:正常
    => fatload MMC 1 ${loadaddr}tispl.bin
    在15ms 内读取983884字节(62.6MiB/s)
    => MMC 写入${loadaddr}0x400 0x1000

    MMC 写:dev # 0,block # 1024,count 4096... 已写入4096个块:确定
    => fatload MMC 1 ${loadaddr}u-boot.img
    880884字节读取时间为15ms (56MiB/s)
    => MMC 写入${loadaddr}0x1400 0x2000

    MMC write: dev # 0, block # 5120, count 8192... MMC:块编号0x3400超过最大值(0x2000)
    0个块被写入:错误
    => MMC 写入${loadaddr}0x1400 0x2000

    MMC write: dev # 0, block # 5120, count 8192... MMC:块编号0x3400超过最大值(0x2000)
    0个块被写入:错误
    =>MMC 部件

    MMC 设备0的分区映射--分区类型:EFI

    GUID 分区表标头签名错误:0x32472641DEEE9E91!= 0x5452415020494645
    find_value_gpt:***错误:无效 gpt***
    GUID 分区表标头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    find_value_gpt:***错误:备份 gpt***无效
    => printenv loadaddr
    loadaddr=0x82000000
    => MMC 列表
    MMC@fa10000:0 (eMMC)
    MMC@fa00000:1 (标清)
    MMC@fa20000: 2
    =>
    MMC@fa10000:0 (eMMC)
    MMC@fa00000:1 (标清)
    MMC@fa20000: 2
    =>

    该电路板为 SK-AM62 E3A、我们使用的是 SDK"ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-08.05.00.21-linux-x86_Install"。

    在修改前、可以从 eMMC 引导中正常运行。 几个月前、我们已经提出了一个案例。您可以参考以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195449/sk-am62-fail-to-boot-up-from-emmc/4512684#4512684

    256G eMMC 数据表是"E-00946 ForeMMC FEMDNNXXXG-A3A56数据表 V1.2"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于各种 eMMC 引导模式、可能会存在一些困惑。

    具有"eMMC boot"模式的引导、该模式从硬件"boot 0"或"boot 1"分区引导。

    使用"MCSD boot"模式进行 引导、该模式从 UDA 用户分区进行引导。 现在、这可以是文件系统"FS"模式或"raw"模式。

    根据此链接、我看到了一些使用 FS 模式从 UDA 用户分区引导的说明、您的目标是这样吗?

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    我们只是想确认256G eMMC 是否可以替代这块开发板、我们的硬件团队无法确认它、需要 TI 进行确认。

    对于开发板、我们只需尝试使用 SD 卡来引导板。 我们必须将 img 从 SD 卡刷写到 eMMC、然后将引导模式切换到"eMMC boot"以引导电路板。

    对于我们的开发板、我们没有 SD 卡鼠标、这就是我们使用 DFU 将 U-boot img 刷写到 eMMC 的原因。

    总之、我们只想确认以下两点:

    新型256G eMMC 可以替代旧版 开发板吗? 是否需要更改任何软件配置或代码?

    是否有任何工具或方法可以一次性将所有图像下载到 eMMC?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.在软件集成方面、可能需要进行 eMMC 的软件调优。 您可能必须修改 U-boot 和 Linux 内核中的 sdhci0节点。 您可能还必须修改 am62x_EVM_R5/a53_defconfigs 并查看 MMC 驱动程序(U-boot 中的 am654_sdhci.c)。  关于硬件兼容性、我正在与硬件应用团队进行验证。 有关其他信息、请查看 TRM 第12.4.5节。
    2.似乎我们没有携带这种工具。 但 SDK 中有一个名为 create-sdcard.sh 的参考脚本。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    1.关于硬件兼容性,请确认256G eMMC 是否可以替代其中一个开发板。  

    2.如果需要修改任何软件代码,plz 告诉我如何直接修改。 我们还将遵循相同的修改、并重新编译 U-boot、并验证256 eMMC 是否可以工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    已验证如果从 eMMC 引导时遇到问题、可能必须修改 defconfig 或 DTS 节点。 一些问题已经通过将 eMMC 速度从 UHS 降低到高速而暂时解决。

    软件调优。 U-boot 应在引导期间执行 eMMC 调优。

    最后要验证的是硬件配置。 相反、我会将您转给在 eMMC 上工作的硬件工程师。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMC 主机控制器只需通过具有相同电气和时序特性的8位并行同步总线将数据输入/输出存储器器件。 如果 EVM 使用以前的存储器器件、并且 EVM 上安装的新存储器件符合 eMMC 标准、则应该不会出现问题。

    我怀疑  在 PCB 上安装新内存设备时出现连接问题。   更换 PCB 上的单个器件时、很难获得良好的回流焊。  他们可能需要尝试 对新器件进行回流焊、用另一个新器件替换、或者 移除新器件并用原始器件替换、以确保 EVM 仍然可以正常工作。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    因此、您认为无需更改任何软件配置、这只是硬件连接问题、对吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前的评论只 说明了这可能成为硬件问题的可能性。 我简单地说、硬件接口相当简单、 通过具有 特定电气和时序特性的8位并行同步总线、在主机和连接的存储器器件之间传输数据。 因此、由于可与以前的器件协同工作、我预计除了连接之外不会有任何硬件问题。

    我不排除软件兼容性问题。 连接外部存储器设备的软件接口比硬件接口复杂得多。 软件控制数据和命令的格式化、发送和接收方式到连接的器件。 因此、 如果不存在连接问题、那么该问题很可能与软件相关。

    我将在接下来的两周内离开办公室、因此在7月5日返回之前、我将无法回答任何其他问题。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我按如下方式打印串行端口日志:

    MMC 信息
    设备: MMC@fa10000
    制造商 ID:D6
    OEM:2903
    姓名:A3A56
    总线速度:200000000
    模式:HS200 (200MHz)
    RD 块长度:512
    MMC 版本5.1
    高容量:是
    产能:233 GiB
    总线宽度:8位
    擦除组大小:512 KiB
    HC WP 组大小:8 MIB
    用户容量: 233 GiB WRREL
    引导容量:4 MIB ENH
    RPMB 容量:16 MIB ENH
    引导区域0不受写保护
    引导区域1不受写保护
    => printenv dfu_alt_info_eMMC
    dfu_alt_info_emmc=rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1;rootfs part 0 1 mmcpart 0;tiboot3.bin.raw raw 0x0 0x400 mmcpart 1;tispl.bin.raw raw 0x400 0x1000 mmcpart 1;u-boot.img.raw raw 0x1400 0x2000 mmcpart 1;u-env.raw 0x800 mmcpart 0x800;u-env.raw sysfw.itb.raw

    这是否意味着  检测到256G eMMC 正常? 我们如何设置它?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    基于上面的引导日志和以下错误:

    MMC write: dev # 0, block # 5120, count 8192... MMC:块编号0x3400超过最大值(0x2000)
    0个块被写入:错误
    =>MMC 部件

    MMC 设备0的分区映射--分区类型:EFI

    GUID 分区表标头签名错误:0x32472641DEEE9E91!= 0x5452415020494645
    find_value_gpt:***错误:无效 gpt***
    GUID 分区表标头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    find_value_gpt:***错误:备份 gpt***无效



    我们是否能够尝试通过 SD 卡引导来引导 Linux 并从 Linux 设置 eMMC:

    1.使用此处找到的第一个补丁重新编译 u-boot: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233869/faq-am625-how-to-boot-with-emmc-boot-mode-on-am62x。

    2.使用此处找到的第二个补丁重新编译 Linux dtb: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233869/faq-am625-how-to-boot-with-emmc-boot-mode-on-am62x

    3.将引导加载程序复制到 SD 卡/boot 并将 DTB 复制到 SD 卡/root/boot、然后按照以下说明继续刷写 eMMC 器件:

    dev.ti.com/.../node


    请告诉我这是否适合您。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judith、您好!

    我们不会重建 代码、只需使用步骤3将所有 imgs 从 SD 卡复制到 EMMC。 它的确有效。

    将 U-boot imgs 和 rootfs 复制到 eMMC 后、我们将引导模式切换到"eMMC 引导模式"并且运行正常。

    但对于我们的硬件设计、我们移除了 SD 卡鼠标、因此我们只需使用 USB 或 UART 来刷写所有图像。

    很奇怪、在使用 DFU 刷写  tiboot3.bin/tispl.bin/u-boot.img 时、DUT 无法从 eMMC 引导。原因是什么?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    将在明天之前查看这种响应。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如前所述、U-boot (以及 Linux)会在启动时进行软件调优。 正如 Peaves 提到的、硬件配置错误的可能性很小、因为设置很简单。

    我们注意到 AM62x 上的 eMMC 器件在定制电路板和 TI EVM 上都存在一些不稳定情况。 通常可解决该问题、如上所述、减慢 u-boot 阶段和/或 Linux 内核阶段的 eMMC。 但是、这是由于它正在进行调试而暂时的权变措施。

    ~朱迪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步看一下、您可以尝试在 U-boot 中更新此环境变量:

    dfu_alt_info_emmc=rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1;rootfs part 0 1 mmcpart 0;tiboot3.bin.raw raw 0x0 0x400 mmcpart 1;tispl.bin.raw raw 0x400 0x1000 mmcpart 1;u-boot.img.raw raw 0x1400 0x2000 mmcpart 1;u-env.raw 0x800 mmcpart 0x800;u-env.raw sysfw.itb.raw

    根据 eMMC 规范、但由于您仅使用 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img 命令、因此我认为这里不会影响 rawemmc、u-env 和 sysfw.itb。

    ~朱迪斯