This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:TDA4VH

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243067/tda4ah-q1-tda4vh

器件型号:TDA4AH-Q1

1.参考设计超链接只有TX通道,芯片互连2,和D º C - PHY发射器CSI接口只共用物理引脚,内部连接不同的控制器?º C
1、参考设计HYPERLINK仅有TX 通道,用途是什么,芯片互联2、跟D -PHY 发射机CSI接口仅仅共用物理引脚,内部连接到不同控制器?Ω
2、PCIe 3.0和Oculink之间,硬件是否可以互联,引脚对应关系是什么
2 μ A、PCIE3.0与Oculink之间,硬件能否互联,引脚对应关系是怎样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否用英语提出您的问题?

    此致

    M·塔伦