This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242021/tda4vh-q1-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

各位TI的工程师,大家好,有一下关于TDA4VH的一些问题,背景是我们考虑使用TDA4VH作为项目开发的soc,在贵司论坛上提以下问题,请问有正式的项目沟通渠道么,如何建立?μ A

TDA4VH Demo板用到的Boot EEPROM 是用来存储哪些信息,是否必需?
2.boot MODE管脚是否只需要上拉决定启动模式,推荐以什么模式启动。
WKUP与MCU之间是什么样关系,如:WKUP_ UART0与MCU _ UART0之间有什么区别,资料上显示这两个接口都与F5F核相连;WKUP部分这个在系统中的作用是什么?

4. TDA4vh demo板整板上下电时序(原理图所给资料不详细)资料有吗?MCU及MAIN怎么保证同时上电?
两路USS,分别使用了SOC域的SPI以及MCU域的SPI,对底层软件是否有影响,当前MCU域的SPI是两对;μ A

上电时序确认:VDDA_3P3_S á USB与VDDS MMC0不可以同时存在?
文档来源SPRSP79月-2023年2月(见英文下图)

EMU1在JTAG中是怎么样的作用;:EMU0/μ A
SOC主域用来打印系统启动信息的uart是哪一组 μ A

9.图中SPI的D0与D1如何划分主从,区分的依据是什么 ć

见英文图

资料是引导尊敬的 TI 工程师、大家好、有一些关于 TDA4VH 的问题、背景是我们正在考虑将 TDA4VH 用作项目开发 SoC、在您的论坛上提出以下问题、此外、还有其他项目沟通渠道吗? 根据项目的更详细信息、如何建立?

TDA4VH 演示板中使用的 EEPROM 用于存储和需要使用吗?
2.是否只需上拉引导模式引脚即可确定引导模式以及建议启动哪种模式。
3、WKUP 与 MCU 有何关系、比如 WKUP_UART0与 MCU_UART0有何区别、数据显示这两个接口连接到 F5F 内核、WKUP 器件在系统中扮演着什么角色?
4. TDA4vh 演示板断电时序(原理图信息不详细)信息是否可用? MCU 和 MAIN 如何确保它们同时通电?
5.两个 USS、分别使用 SoC 域的 SPI 和 MCU 域的 SPI、无论它是否对底层软件产生影响、当前 MCU 域的 SPI 是两对;
6.上电时序确认:VDDA_3P3_USB 和 VDDS_MMC0是否可以同时存在?
文档来源:SPRSP79–2023年2月

EMU0/EMU1在 JTAG 中的作用是什么;
SOC 主字段使用哪个 UART 组来打印系统引导信息
图中如何将 SPI 的 D0和 D1划分为主从模式、以及区分的基础是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1: EVM 电路板配置 EEPROM 用于存储 EVM 版本信息。  EVM 上运行的软件将读取此信息、并根据修订版本信息加载特定的驱动程序和版本。  这是客户在其设计中支持的可选选项。

    Q2: MCU_BOOTMODE 和 BOOTMODE 引脚值在复位时锁存、这些值决定器件的引导配置。  您可以在 TRM 中搜索 BOOTMODE、并找到用于定义各种可用值和模式的表。  配置包括主引导源、备份引导源、主时钟频率等。  复位后、这些引脚可被重新分配给其他功能

    Q3: 对于大多数用途、这些域一起工作。  例如、可使用 WKUP_UART 或 MCU_UART 作为引导外设。

    Q4: 电源管理 IC (PMIC)经过预编程、以管理各种电源轨及其引导顺序。  还可以将其设置为管理各种低功耗模式、例如仅 MCU 模式(其中 MCU 域在主域断电时保持运行状态)。  默认情况下、MCU 和 MAIN 域都一起加电。

    Q5: 请澄清有关 MCU 域的 SPI 与主域的 SPI 的问题。  只要两个电源域都处于活动状态、各种处理器内核就可以访问这两个电源域。  如果设计要支持仅 MCU 低功耗模式、则在这段时间内将无法访问主 SPI。

    Q6: 数据手册中提供了正确的电源序列。  不建议使用其他序列。  通常、首先提供3.3V 电源、然后是1.8V 电源。

    Q7: EMU0、EMU1用于多种不同的功能。 它们必须是高电平初始值、以确保器件正确引导。  通过编程、这些引脚可用作跟踪引脚、这是一项调试功能、可设置为捕获内部状态/数据、并使用这些引脚将该数据导出到其他工具。  

    Q8: 如果使用 Linux、TI 的默认 SDK 使用 UART8作为终端。  可以根据您的硬件需求将其更改为任何 UART。

    Q9: 可将 SPI 数据引脚设置为输出或输入。 不要求如何分配它们。  可将 D0和 D1均设置为输入、两个输出、或者您需要对它们进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,关于问题6的回答

    上电定时确认:VDDA_3P3_N ú ñ USB和VDDS MMC0可以同时存在吗?á 我指的是它们是否相互排斥,不是顺序问题 á n-