This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:MII 引脚排列

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242839/am6421-mii-pinout

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件:DP83869SysConfig

为了使用 EtherCAT、建议在 PRU 上使用 MII (不是 RGMII)、但数据表和技术参考手册未列出 MII 引脚排列、而是仅列出 RMII 和 RGMII 引脚排列。 例如、"RX_DV"在数据表中仅出现11次、并且只在表7-132和 图7-108中出现、但从未提及此信号的引脚排列。 无论是在引脚排列表6.1中还是在 PRU 信号描述 表6-59中、都从未提到 MII 配置。 TRM 中是一样的。

 数据表的第一页规定:

每个 PRU_ICSSG 包含:

•2×以太网端口
–MII (10/100)
–RGMII (10/100/1000 )

但是文档中没有列出 MII 引脚排列的内容。 您能否帮助指定 MII 引脚排列需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier

    感谢您的查询。

    MII 连接应与之类似。

    请参阅数据表。

    6.3.19 PRU_ICSSG

    TRM 提供了 MII 引脚详细信息。

    6.4.2 PRU_ICSSG 环境

    AM64使用 支持 RGMII 和 MII 的 DP83869。 请验证 EVM 和 DP83869数据表。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa Sreenivasa、感谢您快速回来与我联系。 我知道 MII 应该与 RGMII 引脚类似、但不可能 完全相同、因为它们的引脚数量不同、并且一些引脚与 RGMII 结合。 例如、MII 将 RX_ER 和 RX_DV 用作单独的引脚、而 RMII 接口使用 CRS_DV 将两个信号复用在一个单一的引脚中。

    您已要求我参阅数据表第6.3.19节、其中包含引脚排列表5-59我已经因为不包含 MII 引脚排列信息而引用-仅包含 RGMII 信息。 我可以在数据表的哪里找到上述 MII 信号的引脚排列信息?

    您已要求我查看 TRM 第6.4.2节、该节仅包含2行。 阅读接下来的各小节、我将 看到 图6-171 、其中显示了 PRU_ICSSG0外部接口 I/O、并且我只看到为 RGMII 标识了足够的引脚。  例如、该图显示了 TX_CTL 和 RX_CTL、它们是 RGMII 多路复用引脚、但缺少 TX_EN、TX_ER、RX_DV、RX_ER、CRS 和 COL 引脚、它们都是 MII 引脚。 TRM 中的图6-171显示了用于"MII/RGMII"的14引脚、但 MII 使用了18引脚。

    关于"AM64使用 DP83869"、我 不确定其具体含义、因为 DP83869是一款单独的芯片、而不是我要问的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier

    感谢您提供宝贵意见。

    关于"AM64使用 DP83869"我 不确定这 是什么意思,因为 DP83869是一个单独的芯片,而不是我要问的产品?

    我更新评论的方式为:仅供参考、AM64x EVM 连接到 DP83869 EPHY、可以使用 RGMII/MII 进行连接。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier

    我正在检查未在数据表中包含 MII 引脚详细信息的原因。

    根据引脚编号、您可以考虑使用引脚多路复用(SysConfig)解决方案。

    请告诉我 PinMux (SysConfig)工具是否有帮助。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Screenivasa、由于我公司的严格 IT 政策、"用户"不允许安装软件、我们的软件安装团队仅限 IT 安全列入白名单的软件、因此在不经过一个流程的情况下、很难简单地安装和运行 SysConfig 等应用程序。 在等待批准和访问期间、我必须使用 PDF 参考资料来制定初步的引脚分配计划、并且无法运行 SysConfig。 不久之后、我将提供 SysConfig 用于引脚排列、但在此之前、我相信您提供的屏幕截图包含我正在查找的引脚排列信息-除了仅适用于 PRU1的信息-您是否可以分享 PRU0的引脚排列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier、

    感谢您的查询。

    仅供参考、这是一个不需要任何安装的 Web 工具。

    dev.ti.com/.../

    如果您无法访问、我可以提供所需的信息。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、当我打开工具时、会发现在您的应用中装入的芯片引脚正确无误。 在数据表上、AM64x 的芯片中间没有空引脚空间(可能存在用于 AM243 ALX 或其他元件的空引脚空间)、但在 SysConfig 中、显示的图像与数据表不匹配。 有错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier、

    感谢您的输入和护罩、让您能够使用该工具。

    在数据表中、AM64x 芯片中间没有空的引脚空间(可能存在用于 AM243 ALX 或类似器件的引脚空间)、但在 SysConfig 中、显示的图像与数据表不符。 是否有错误?

    请继续设计。

    如果有解释、请允许我内部查看。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier、

    我知道 pinmux 工具不包含 所示的电源/接地引脚。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我认为这是一个错误、原因有三个:

    1. pinmux 工具为每个电源和接地设置了专用颜色、您可以参阅发布的屏幕截图 I alayd -它们使用红色表示电源、使用黑色表示接地、但未对任何引脚进行标记。
    2. 当我选择其他芯片时、电源和接地引脚似乎显示出来、我随机尝试了另外3个芯片、每个芯片都显示了全套引脚-只有 AM64x 有这个问题。
    3. 最后、应该修复这一问题、因为像我这样的人可能会对其感到困惑、谁可能正在研究这一问题、并认为软件存在错误、因为引脚图与数据表不匹配。 同样、引脚方向也与数据表不匹配。 数据表视图显示了芯片的底部、SysConfig 软件显示了旋转和翻转的着陆垫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier、

    感谢您提供宝贵意见。  

    我已记下了反馈、并将回复给专家。

    当我选择其他芯片时,电源和接地引脚似乎显示出来时,我随机尝试了另外3个芯片,每一个芯片都显示了完整的引脚集-只有 AM64x 有此问题。

    您检查了哪些设备?

    考虑到引脚多路复用工具用例、不显示电源引脚和接地引脚可能会使工具 功能更简单、因为不 需要为这些专用电源引脚生成初始化代码。

    您能否帮助我了解 您是否能够生成所需的配置?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、正如我说过的、我随机检查了几个其他器件、每个器件都包含所有引脚、在告诉我其他芯片看起来相似之前、您是否尝试过检查过所有引脚。 验证/重新创建极其简单、但我在这里有一个捕获:

    如您所见、每一个其他芯片中的所有引脚均具有100%的覆盖范围-这里是我与 AM64x 并排选择的三个不同的随机引脚。 仅 AM64x 缺失引脚。

    假设工具中的其余引脚都正确、我当然可以生成所需的配置文件、但我的目标不是生成配置文件、我尝试验证引脚分配选项以验证芯片是否能够支持所有 我们所需的配置。 对于硬件布局、我们绝对需要在原理图中包含电源和接地引脚以及连接-因此、如果我无法生成 Excel 工作表或轻松读取所选包括电源和接地在内的引脚排列的输出文件、这确实很困难。 手动添加缺失的引脚时、我仍然无法正常工作。 但现在、我至少可以确认引脚冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier、

    感谢您提供的详细信息。

    让我向团队内部核实并更新信息。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas Fournier、

    请参考我从专家处收到的以下意见

    我做了更多的挖掘这一点。  从技术上讲、引脚多路复用数据不存在问题、至少与封装中的焊球缺失无关。

     AM64中有一个 CONFIG 选项与其他选项不同。  它允许数据转换器提取引脚类型并在封装中正确表示。  如果不包含该选项、则会显示所有完整阵列。 如果包含该选项、则会表示器件数据中定义的焊球。 AM64x 包含另一个不包含选项。

    请注意、这是构建时选项。

    其他信息:

     目前、我们没有对电源引脚进行编码、但一直在考虑它。  这将使客户能够获得对引脚分配的完整表示、以用于创建他们自己的符号等。

    此致、

    斯里尼瓦萨