This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何更改 AM5728上 DDR 的频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238814/am5728-how-to-change-frequency-of-ddr-on-am5728

器件型号:AM5728

您好

我使用的是基于 AM5728 SoC 的定制电路板。 我使用的是 TI Linux SDK 6.03。

我要在 uboot 中将 DDR 配置为400MHz。 我已经使用 EMIF_RegisterConfig.xlsm 实用程序生成了 EMIF 寄存器值。

uboot 中只有两种 DDR DPLL 参数配置可用于666MHz 和532MHz。  

如何获得400MHz 的 DDR PLL 参数?