This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:控制台的 UART 接口

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241818/dra821u-uart-interface-for-console

器件型号:DRA821U

您好!

在 DRA821U 处理器中、可以使用10个 UART 接口、是否有任何特定端口用于控制台?

此致、

巴尔基斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于以上请求、我有任何意见吗?

    此致、

    巴尔基斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis:

    对于控制台使用任何特定端口没有要求。

    默认情况下、在 SDK 中、我们对 MCU R5日志使用 MCU UART 0、对主域日志使用主 UART0。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    此致

    巴尔基斯